This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:投影成像尺寸

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530PGUQ1EVM, DLP5530PROJQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1111920/dlp5530pguq1evm-projection-imaging-size

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM
主题中讨论的其他器件: DLP5530PROJQ1EVM

您好-

在《DLP5530PGUQ1EVM 评估模块用户指南》中、我看到光学模块的抛掷距离为70mm、但对我们来说似乎有点小。

是否有任何方法可以通过调整参数来增大成像尺寸?

还是只能通过光学路径解决?

您是否有可与我们分享的解决方案?

顺便说一下、就我的另一个流程而言、由于领导层的紧迫性、我希望尽快获得正确的固件。真诚希望您能理解!

这是与我的另一个进程的联系。

DLP5530PGUQ1EVM:固件的作用- DLP 产品论坛- DLPRegistered︎ 产品- TI E2E 支持论坛

再次感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-

    投影透镜的设计可确定投影距离。 没有参数可以增加它。 如果您正在寻找更长的投影距离、我们还提供 DLP5530PROJQ1EVM。

    请注意、我将在有关固件的另一个主题中做出响应。

    此致、

    Ross