This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 线性 DMD

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65NEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1110893/linear-dmd

您好!  

我想创建一个线性 DMD 应用、其中一个维度上有几个像素、另一个维度上有许多像素(千)。 但是、我想以非常快的速度更新这些像素。 (NIR 波长范围)

您有专门为此设计的产品吗?

或许可以通过使用其中一个高分辨率 DMD 并重复更新阵列中的单个块来实现这一点。 您能否给我提供有关驾驶细节的文献、以了解它是否可行?  

kg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kg、

    我们提供 DLPLCRC410EVM 相结合的 DLPLCR65NEVM。

    此 EVM 非常灵活、只允许几行或块操作。  要获得极高的速度、需要使用您自己的定制设计对 APPS_FPGA 进行编程。

    您希望实现哪种速度?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    理想情况下、我希望达到1us。 我已经看到器件的机械 限值 略高于该限值。 您是否碰巧有器件接近此规格?

    同时、我发现您也积极参与激光雷达技术。 您是否为此目的生产光相控阵列(基于 MEMS 的波束控制)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gergely、

    目前、TI.com 上的器件处于相似的"机械限制"范围或几 微秒的交叉时间范围内。

    对于基于 MEMS 的豆类控制,您是否考虑到更具体的项目?

    此致、

    Matt