This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:错误代码674

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530PGUQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1110161/dlp5530pguq1evm-error-code-674

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM

您好 Ross、

我尝试使用1152x576选择"External vedio port"作为源。 但 我们得到以下错误"源错误 674。(外部源并行端口像素时钟频率不在允许的范围内。)。 "

希望尽快获得您的帮助!

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    这可能是因为您的计算机设置未设置为1152 x 576。 转至显示设置并检查将是 EVM 的第二个显示屏。  

    确保分辨率设置为1152 x 576。  

    您还可以检查这些高级设置。 确保在最后一个屏幕中单击1152 x 576 60Hz 选项。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    很抱歉、它对我不起作用。

    我已尝试使用1152x576配置所有外部视频接口选项。 所有模式都输出“外部源并行端口像素时钟频率不在允许范围内”或“外部源开放 LDI 端口像素时钟频率不在允许范围内”。

    你有什么建议吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨  

    您是否正在使用 HDMI 并尝试显示来自计算机或笔记本电脑的内容? 我要仔细检查 HDMI 电缆、只有 Ext_PAR_1152x576_60Hz 或 Ext_PAR_1152x1152_60Hz 选项可用于 HDMI。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1077842/faq-dlpc230-q1-dlp-auto-hud-gen-2-resources-and-documentation

    此外、您还可以在3:20分钟标记处观看此视频、了解如何将笔记本电脑中的外部内容显示到 EVM 上。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我观看了有关如何在 EVM,上的笔记本电脑中显示外部内容的视频、我就是这样做的。

    但它仍然报告错误: “外部源并行端口像素时钟频率不在允许的范围内”。

    您能解释一下错误吗?还有其他解决方案吗?

    希望尽快获得您的帮助。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-

    您能否提供设置的详细信息? 我假设您使用的是 DLP5530PGUQ1EVM、对吧?

    对于视频源、它是具有 HDMI 输出的简单 PC /笔记本电脑吗? 通常、EVM 上的 EDID 为 PC 输出提供适当的视频配置。

    对于 DLPC230固件项目、以下是预期的时序:

    请确保您的输入像素时钟频率介于39MHz 和46MHz 之间。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross -

    我正在使用新的 DLP5530PGUQ1EVM。 对于视频源、它是一款具有 HDMI 输出的简单笔记本电脑。

    下图由您提供。 您将其转移到何处。 我在"dlp230 control program 1.8"中找不到此页面。 我希望提供指导!

    下面是我找到的一些信息、我没有对像素时钟频率进行任何更改。 如果需要修改、我该怎么办?

    我应该怎么做? 我希望尽快获得您的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎在另一个 e2e 主题中重复了此讨论、我将关闭此讨论、并将继续在另一个主题中为您提供帮助。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1110829/dlp5530pguq1evm-the-role-of-the-firmware

    谢谢、

    陈亚历克斯