This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPM2000EVM:在自行加电时工作、在使用 BeagleBone 时 D3闪烁

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1122043/dlpm2000evm-works-when-powered-up-on-its-own-d3-blinking-when-with-beaglebone

器件型号:DLPM2000EVM

我已将 DLP 连接在5V 3A 电源上、当它未与 BeagleBone Black 连接时显示默认屏幕。 起初、它与 BeagleBone 一起工作正常。 现在、蓝色部分不显示任何内容、D3 LED 闪烁、而 D2熄灭。 我可以连接到 BeagleBone、但 DLP 不会显示任何内容。 有什么想法吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitrios、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛! 感谢您的业务。

    有几个问题:您是否已将 最新的 eMMC "Flasher" Debian 映像烧录 到 BeagleBone Black (BBB)上并 完成设置过程? 您是否单独为 DLP2000EVM 和 BBB 供电? 连接 到 EVM 的单个5V 电源不足以驱动 EVM 的 BBB 和 LED。 BBB 和 EVM 可获得自己的5V 电源、也可在 BBB 通过 USB 连接到计算机时获得5V 电源。 这 是一个很棒的快速入门教程。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Maxine