This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:DLPC910

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1121052/dlpc910-dlpc910

器件型号:DLPC910
主题中讨论的其他器件: DLPR910DLPC410

你好

1. DLPC910是否具有加电和断电要求?  

2. DLPC910的上电与 DLPR910的关系如何。谁应该先斜升?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    很高兴听到您的声音。   

    1. DLPC910是否具有加电和断电要求?  

    数据表中关于任何上电排序的内容很少。  DLPC910参考设计使用一些稳压器的输出来启用其他一些稳压器。  作为起点、我将遵循该设计。  https://www.ti.com/tool/TIDA-00570 

    2. DLPC910的上电与 DLPR910的关系如何。谁应该先斜升?

    在这方面、DLPC910与 DLPC410不同。  在 DLPC910上、FPGA 运行配置时钟、因此 PROM 将等待 FPGA 启动时钟。  我不知道整个握手过程、但如果 PROM 首先出现、它将等待。   

    但愿这对您有所帮助

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,飞化,

    你们很高兴能一如既往地及时、详细地答复。

    关于1.我将研究参考设计。我与 Xilinx 进行了并行检查,不需要上电序列。

    关于2.首先斜升 DLPR910并让它等待是有道理的。再说一次、使用 Xilinx 进行验证、这是建议的方法。

    谢谢。

    毫升