This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530-Q1:我能否用 DLP5530S-Q1替代 DLP5530-Q1

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530-Q1, DLP5530S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1120523/dlp5530-q1-can-i-replace-dlp5530-q1-with-dlp5530s-q1

器件型号:DLP5530-Q1
主题中讨论的其他器件: DLP5530S-Q1

您好!

我希望对基于5530的设计进行原型设计、但我发现 DLP5530-Q1在每个地方都缺货

因此、我希望采用 DLP5530S-Q1并将其用于原型设计

我已经验证了脚踏板的一切、我假设我可以继续制造基于5530的设计、并将设计中现有的5530替换为 DLP5530S-Q1

KINLDY 确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请大家耐心回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam 您好!

    很抱歉、因为我们周末没有上班。

    从硬件角度来看、DLP5530S-Q1与 DLP5530-Q1的 PCB 设计兼容。

    但是、固件方面存在一些差异-我将通过电子邮件联系、解释这些差异、并确保您具备使 DLP5530S-Q1适用于您的系统所需的一切。

    此致、

    Ross