This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:EVM 有缺陷

Guru**** 656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1119587/dlp5530pguq1evm-defective-evm

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM

大家好、团队、

我的客户希望确认我们是否可以为他们提供此 EVM 的替代产品。 遗憾 的是,他们订购了一个,发现当他们将货物解包进行检查时,接口被损坏。

e2e.ti.com/.../damage.zip

期待您的确认。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    那么、只是想确认它们似乎无法将 LED 电缆插入光学引擎连接器、对吧?

    我与我的团队进行了双倍检查、但我的一般想法是、这些不易更换、很可能需要更换。  

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    祝你好、感谢您的回答。

    您能否确认我的客户可以处理更换事宜?

    提前感谢。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    在进一步审查后、是的、我可以确认客户可以处理更换。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    感谢您的确认。

    此致、

    Renan