This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]适用于损坏器件且具有 SOIC 夹子指南的 SPI 闪存器件

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1119952/faq-spi-flash-device-with-soic-clip-guide-for-corrupted-devices

已擦除或刷写损坏的映像到 EVM SPI 闪存器件的客户可能会通过 SOIC 削波器使用指南找到 SPI 器件闪存。 请打开包含任何其他问题的新主题。

此致、

奥斯汀

《通过 SOIC 封装的 SPI 器件闪存夹指南》v1.0.pdf

pico-spi-flash.xml