This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:用于图形投影的示例 C++或 Python 代码

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1119236/dlplcr4500evm-example-c-or-python-code-for-pattern-projection

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00254

您好!

有没有人会提供示例 C++或 Python (使用 pycrfter4500库)代码来演示如何通过 USB 将图形投影到 LCR4500?  

我在确定需要发送以投射模式的 USB 命令序列时遇到了一些问题。 到目前为止、我只能弄清楚如何投影奇异颜色。  

感谢你能抽出时间并提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注 DLP 技术!

    请参阅此有关4500EVM 构建图形的视频、并让我们知道这是否为在 EVM 上投影图形提供了足够的说明:

    https://www.youtube.com/watch?v=RxgmGkNsqvk

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、奥斯汀。 我正在寻找一种解决方案、演示如何使用 C++或 Python 代码而不是使用 GUI 来投影图形。 如果存在、请告诉我。  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我们通常不会创建示例代码、因为我们有 GUI。 我可以查看一下、看看我们是否有任何可能对您有用的东西。

    感谢您的耐心等待、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    不用客气。

    请参阅 DLP 先进光控制 Lightcrafter 软件开发套件。 该页面包含软件下载链接以及用户指南链接。 "TIDA-00254_LCr4500_MachineVision"目录中的 C++代码可能需要进行一些修改、但它应该能为您提供良好的基础。

    此致、

    奥斯汀