This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:能够承受超过2W/cm^2的电压

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1118467/dlp9500-capable-of-withstanding-over-2w-cm-2

器件型号:DLP9500

您好!

我的客户目前正在设计一个特赫兹调制系统。 这需要 DMD 等高端像素调制器部件。 分辨率约为1920x1080、并且必须在400-800nm 范围内工作。 该范围内的任何特定区域都很好、但最好是在532或800左右。 在操作方面,DMD 必须能够承受来自所述波长激光器的超过2W/cm^2的电压。  

DLP9500应用程序是不是更好的、还是有更好的建议?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    是的、在可见波长范围内、DLP9500将能够处理客户所需的2W/cm2功率密度。 我们不会为此范围指定功率密度上限、而是 使用短语"热限制"。 这与表7.4建议运行条件中突出显示的热规格有关。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您提供此信息、除您可以推荐的 dlp9500之外、还有其他器件可以满足此要求吗?

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    对于可以在可见范围内使用2W/cm2的1920 x 1080分辨率器件、我们还提供了 DLP6500BFLQ 和 DLP6500BFYE。 这些是由不同控制器驱动的较小器件。 客户要求将确定最适合应用的芯片组。

    请告诉我们客户可能还有哪些其他问题。

    谢谢、

    Matt