This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:频谱中的尖峰

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1107948/dlpnirnanoevm-spikes-in-spectrum

器件型号:DLPNIRNANOEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC150

我使用该模块已经有一段时间了、没有任何明显的原因、我会在读数中看到峰值、显然是定期的。  

有线索吗? 它是否表示存在一些后视镜损坏? 是否有人有类似的问题?  

提前感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    是否可以上传包含所有扫描数据的 CSV 文件? 这将有助于我分析问题。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek:  

    感谢您的快速回复、并祝贺您制作出如此出色的产品!  

    您可以在此处下载 CSV 和 DAT 文件:

    https://saco.csic.es/index.php/s/SzNxZs3JPC36Ter

    期待听到有关该问题的见解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    感谢您上传文件。 您会注意到每第24 行 CSV 文件具有非常低或负的值。 很可能其中一个数据引脚松动或未连接。

    请 通过打开支架从 EVM 取出两个 EE 板。 请检查接头中的任何针脚是否弯曲或松动。 将其装回并确保 连接器正确连接。

    希望这可以解决这个问题。

    请帮个忙吗?  请 使用 Hadamard 配置进行扫描(在尝试修复之前)并上传 CSV 文件。 我想比较这两种配置中的扫描。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    实际上、我使用哈达玛德模式进行了扫描(仍在尝试让我的头绕着它)。 它会上传到同一文件夹中。  

    感谢您的提示。 明天早上、我将尝试进行测试、并检查电路板。 听起来似乎是一个非常合理的解释。 我会告诉你。

    此致、  

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    我们期待您的反馈。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    您的问题是否得到解决?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek 和 John。 很抱歉耽误你这么长时间。 我花了一段时间回到实验室、找到时间将事情分开。 我取出板并检查了连接器中的引脚。 我看不到任何问题。 一切看起来都很好、很干净。 我将所有内容都放回并重试。 结果相同。  

    您能建议进行其他"电气"测试、以找出任何损坏的连接吗?  

    感谢您的耐心等待!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    我将与我的同事讨论其他测试方法、并在下周早些时候回复您。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    感谢您的耐心等待。 我正在尝试查找其他测试以进行诊断。问题。 这将需要更多的时间。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    感谢您的耐心等待、

    请确保 Tiva 板上突出显示的引脚与 DLPC150板之间具有适当的连续性。

    Tiva 板接头连接

    DLPC150电路板连接:

    请访问 https://www.ti.com/lit/zip/tidrfl9、获取 FYR 原理图

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    请告诉我们您是否能够识别问题。

    此致、

    Akhil