This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:应用问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530PGUQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1114202/dlp5530pguq1evm-application-problems

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM

您好-

当 EVM 连接到嵌入式开发板的 HDMI 时、应注意什么。

当可以扩展 PC 的 EVM 连接到我的嵌入式开发板时、我无法运行开发板的程序。

当我重新连接 PC 时、它可以扩展 PC。

运行输出结果的嵌入式程序:

“创建 WL_display 失败(没有这样的文件或目录)
qt.qpa.plugin:无法在""中加载 Qt 平台插件"wayland"、即使找到它也是如此。
无法启动此应用程序、因为无法初始化 Qt 平台插件。 重新安装应用程序可能会解决此问题。”

您是否遇到过类似的问题。

希望有相关建议!

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    对美国7月4日假期推迟答复表示遗憾。 嵌入式开发板的含义是什么。 通常、EVM 应与笔记本电脑或台式机等计算机配合使用。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    DlLP5530PGUQ1EVM 是一款汽车产品。 不可能将计算机放在汽车上、 因此我们需要嵌入式开发板。

    1)您是否有任何类似的应用可供我们参考?

    2 μ A)、我可能需要一个在上电后默认显示外部 HDMI 源的固件。  而不是通过在计算机上连接 DLP 控制程序设置来修改显示源。

    3) 3)您是否有与此 EVM 配合使用的投影反射膜。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我可以提供一个比较基准的 Composer 项目、并根据您的系统需求添加以下内容。  

    e2e.ti.com/.../HUD_5F00_EVM_5F00_Composer_5F00_Project_5F00_Rev_5F00_B_5F00_dlplogo_5F00_20210112.zip

    在对固件执行任何操作之前、请确保读取 EVM 上当前的整个闪存映像、并读取特定的校准数据。

    设置以下内容。 调光级别是启动时的默认调光级别。 65535是最亮的、请记住这些系统上的亮度是指数的。 接下来、为系统设置一些延迟以识别连接。 然后将操作模式设置为显示。

    选择所需的外部视频源作为默认源,并将系统设置为默认为待机,以便为其提供建立连接的时间。 然后、上述批命令集将使系统切换为在执行延迟后自动显示。

    然后通过单击顶部的双锤图标重建整个项目、这将在 Composer 项目的文件夹中创建一个输出二进制文件。

    将其刷写到 EVM 上、然后将您事先从 EVM 中读取的校准数据刷写。

    对于有关反射屏幕的另一个问题、我们在这方面没有太多经验、也没有任何我们当前使用的 EVM。 我们确实为供应商提供了一些透射散射屏的建议。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    反射膜。 如下所示:

    是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    反射膜意味着反射散射屏吗? 同样、TI 仅在透射散射屏方面拥有丰富的经验、在反射散射屏方面没有太多经验。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我想将 EVM 连接到嵌入式 Linux 开发板的 HDMI、但嵌入式开发板不支持 EVM 的要求。

    您是否曾使用过适合 dlp5530pguq1evm 的 HDMI 驱动器?

    您能否提供相应 HDMI 驱动程序的源代码和参考手册?  。相应的 Windows 系统 HDMI 驱动器

    由于我们没有足够的相关信息、因此我们很难开发应用程序。

    请提供有关资料为荷。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我现在更详细地研究这种拖延的抱歉,并感谢你的耐心。

    谢谢、

    陈亚历克斯