请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCR4500EVM 主题中讨论的其他器件:DLP4500
大家好、
我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。
我们有一个 TI LightCrafter4500、用于在显微镜设置中生成视觉刺激。 现在、LightCrafter 作为连接到的 PC 的第二台监视器(使用 DLP 的内部触发器)运行时未与显微镜同步。 我们希望同时同步这两者。 显微镜可生成5V 数字信号、用于触发 PC 提供的电流模式的显示。 如果数字信号为低电平、则 DLP 不应呈现任何图形。 更具体地说、数字信号的频率为 ca。 500Hz。 例如、DLP 能否每隔2ms 生成一个持续 ca 的触发模式。 1毫秒? 我在手册中看到有触发器输入、但我不确定这些触发器输入是否允许所需的实现。
此致、
Danilo