This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:使用外部触发器将 DLP 图形呈现与显微镜同步

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1117025/dlplcr4500evm-using-external-trigger-to-sync-dlp-pattern-presentation-with-microscope

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:DLP4500

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

我们有一个 TI LightCrafter4500、用于在显微镜设置中生成视觉刺激。 现在、LightCrafter 作为连接到的 PC 的第二台监视器(使用 DLP 的内部触发器)运行时未与显微镜同步。 我们希望同时同步这两者。 显微镜可生成5V 数字信号、用于触发 PC 提供的电流模式的显示。 如果数字信号为低电平、则 DLP 不应呈现任何图形。 更具体地说、数字信号的频率为 ca。 500Hz。 例如、DLP 能否每隔2ms 生成一个持续 ca 的触发模式。 1毫秒? 我在手册中看到有触发器输入、但我不确定这些触发器输入是否允许所需的实现。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dani4lo、您好!

    请参阅"表4-1。 《DLP4500 EVM 用户指南》(第45页)中的"允许的图形组合"、了解支持的图形和曝光时间。  

     https://www.ti.com/tool/TIDA-01473

    由于   最小曝光时间要求、1ms 曝光时间要求图形只能为1位或2位。 对于这两种情况,它还可以支持500 Hz 帧速率。

    此致、

    Vivek