This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPM2000EVM:设计文件

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPM2000EVM, TIDA-01473, DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1117146/dlpm2000evm-design-files

器件型号:DLPM2000EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-01473DLP2000

大家好、团队、

是否可以拥有  DLPM2000EVM 的设计文件? 我的客户需要  EVM 的引脚配置。 尤其是 带状线引脚排列。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    TI 设计的 TIDA-01473基于 DLP2000EVM。 此 EVM 使用相同的光学引擎。 您可以使用此参考设计获取有关柔性电缆引脚排列的信息。

    我们使用柔性电缆从第三方采购 DLPM2000EVM (DLP2000光学引擎)。  我们无法访问光学引擎的设计文件。

    www.ti.com/.../TIDA-01473

    此致、

    Vivek