请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPM2000EVM 主题中讨论的其他器件: TIDA-01473、 DLP2000
大家好、团队、
是否可以拥有 DLPM2000EVM 的设计文件? 我的客户需要 EVM 的引脚配置。 尤其是 带状线引脚排列。
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
是否可以拥有 DLPM2000EVM 的设计文件? 我的客户需要 EVM 的引脚配置。 尤其是 带状线引脚排列。
此致、
Renan
Renan、您好!
TI 设计的 TIDA-01473基于 DLP2000EVM。 此 EVM 使用相同的光学引擎。 您可以使用此参考设计获取有关柔性电缆引脚排列的信息。
我们使用柔性电缆从第三方采购 DLPM2000EVM (DLP2000光学引擎)。 我们无法访问光学引擎的设计文件。
此致、
Vivek