This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:DLP3030 -关于显示时序参数

Guru**** 2813085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1115926/dlpc120-q1-dlp3030---regarding-display-timing-parameter

器件型号:DLPC120-Q1

大家好、团队、
您能否帮助共享 DLP3030的显示时序参数?

  我从 DLPC120数据表中看到过这一点、但 仍然缺少一些信息。

它仅提到最小值、最大值如何?

此外、缺少一些参数、如垂直消隐周期和水平消隐周期。

那么、您能否帮助以以下格式共享时序参数?







对于上述参数,我们需要 DLPC120的最小值、典型值和最大值,请帮助提供此格式的表格。

谢谢、
Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar、

    请参阅表3我们官方支持的选项。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的回复。

    此致、

    Sundar