主题中讨论的其他器件:DLPC120-Q1、 DLP30PGUQ1EVM
大家好、团队、
请帮助您分享 DLPC120-Q1编程指南?
谢谢、
Sundar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
请帮助您分享 DLPC120-Q1编程指南?
谢谢、
Sundar
您好、Sundar、
请参阅随附的文档。
e2e.ti.com/.../DLPU061_5F00_Piccolo_5F00_SW_5F00_Guide_5F00_March2018.pdf
e2e.ti.com/.../DLPU059_5F00_ACP_5F00_UsersGuide_5F00_March2018.pdf
希望这些帮助。
谢谢、
陈亚历克斯
您好、Sundar、
请参阅以下附件。
第一个用于格式器板。
e2e.ti.com/.../2514132E_5F00_dlpc120_5F00_formatter.pdf
第二个是 DMD 接口板。
e2e.ti.com/.../2514103C_5F00_S450_5F00_DMD_5F00_ESD.pdf
谢谢、
陈亚历克斯
您好、Sundar、
请参阅以下附件。
e2e.ti.com/.../DLPU057_5F00_Piccolo_5F00_SPI_5F00_Command_5F00_Guide_5F00_March2018.pdf
e2e.ti.com/.../DLP3030_2D00_Q1_5F00_full_5F00_datasheet_5F00_dlps076a.pdf
我还相信、我在前面的消息中已经为您提供了控制器和 DMD 板原理图文件。
谢谢、
陈亚历克斯
您好、Sundar、
下面是连接的快速概览。 PC 和 EVM 之间的连接包括3个部分。
a.) 从 PC 到 Cheetah SPI Box 的 USB B 转 USB A 电缆
b.) Cheetah SPI 盒、具有 USB A 端口和带状电缆母引脚

c.) Cheetah 转 SPI 电缆#7、用于将 Cheetah 盒连接到格式器板连接器。

您可以使用"调光控制"下"系统控制"下的控制程序、您可以调整背光值以更改亮度。
谢谢、
陈亚历克斯
您好、Sundar、
请参阅以下附件。
第一张 Excel 表格是格式器板的 BOM。
e2e.ti.com/.../2514134E_5F00_dlpc120_5F00_formatter_5F00_BOM-_2800_1_2900_.xlsx
第二张 Excel 表格是 DMD 接口板的 BOM。
e2e.ti.com/.../2514105C_5F00_BOM.xlsx
谢谢、
陈亚历克斯
您好 Saravanakumar、
RGB LED 为 Osram Q8WP LED、光电二极管应为 TEMMD5020。
遗憾的是、包含 LED 和光电二极管的光学引擎和 LED 板的设计是由单独的公司而不是 TI 设计和创建的、因此我们无法访问设计文件。
在下图中、TI 仅设计了 DMD 接口板和格式器板、我在上一条消息中提供了设计文件的链接。

谢谢、
陈亚历克斯
Alex、您好!
https://software-dl.ti.com/secure/software/dlp_auto/HUD-DOC/dlpu065_CHUD_EVM_Users_Guide_201711.pdf?__gda__=1648840555_016044ddd667bfa33b0afb0b521ed2ed
请帮助您访问此链接吗? 它显示为我们拒绝访问。
谢谢、
Sundar
Sundar 您好-
当陈亚历山大 不在办公室时,我可以回答。
有关 DLP3030PGUQ1EVM 的主要光学规格、请参阅 用户指南的第1.3节。
对于 CHUD EVM、该产品即将停产。 您能不能提醒我您正在寻找的确切信息是什么?
此致、
Ross
您好 Ross、
感谢您的回答。
我们需要与 DLP5530文档类似的信息、DLP3030的相关信息如下所示
请帮助提供这些信息
/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/94/DLP3030_2D00_InfoRequired2.png
谢谢、
Sundar
您好、Sundar、
我对错误阅读问题表示歉意。
我们在 DLP3030CHUDQ1EVM 的用户指南中提供了相关规格、可在此处找到:
https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu065
有关 DLP3030PGUQ1EVM 的规格、您可以在此处找到用户指南:
https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu064
谢谢、
陈亚历克斯
您好!
我认为该方案是可行的、我需要仔细检查、但 DLP3030 DMD 和 DLP3020 DMD 之间的整体方框图是相同的。 我认为我们目前市场上没有采用 DLP3020AFEQRQ1 DMD 的解决方案。

与 DLPC3030Q1EVM (https://www.ti.com/tool/DLP3030Q1EVM?keyMatch=DLP3030Q1EVM)上当前提供的接口板相比、您可能需要设计新的 DMD 接口板。 我已附上 DMD 板的原理图设计、您也可以将其用作参考。
e2e.ti.com/.../2514103C_5F00_S450_5F00_DMD_5F00_ESD-_2800_2_2900_.pdf

此外、请允许我询问您的姓名以及您与哪个公司合作、如果您有任何其他问题、请随时联系我们。
谢谢、
陈亚历克斯
您好,Chan Alex
我们有一个适用于 DLP3021 DMD 的接口设计方案、如下所示。此设计包括两种类型的电路板。 此设计是否可应用于 DLP3020 DMD? 原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../dmd3021pwr_2D00_20211013_2D00_02.pdf

此外、我们所做的方案可以正常显示。 但是、随后出现了一些问题。 16V、8.5V 和- 10V 电压也存在、但无法正常显示(显示效果中存在像雪花一样的干扰)。 原因是什么? 您能给我一些建议吗?显示效果如下:



谢谢、
王先生
您好、Sundar、
您可以在此处找到 DLPC120汽车控制程序 Lite。
https://www.ti.com/tool/DLP3030Q1EVM?keyMatch=DLP3030Q1EVM

谢谢、
陈亚历克斯
sundaram.v@craftlogiclabs.com 请发送此邮件。
谢谢、
Sundar
您好、Sundar、
请参阅以下 DLPC120-Q1数据表、特别是第6.9和6.10节。
谢谢、
陈亚历克斯
Alex、您好!
感谢您的回复。
请仔细看看这个问题以及我自己提出的问题。
我们遇到了上述问题链接中提到的设置问题。
您能否帮助澄清我们是否获得 DLP 的800x800输入、它是否会裁剪为800x480? 您是否认为 TCON 将进行800x800到800x480的裁剪并将与 DLP 3030配合使用?
可以使用 DLP3030的 TCON 吗? 如果是、请帮助建议 TCON 器件型号。
谢谢、
Sundar
您好、Sundar、
这是您可能感兴趣的另一个 e2e 机票。
有一个用户指南、其中包含可提供所有必要接口和通信的有用 SPI 命令。
谢谢、
陈亚历克斯
Alex、您好!
感谢您的链接、我们将进行介绍。
您能否帮助建议 DLPC120支持的最小和最大水平消隐周期和垂直消隐周期?
因为在下面的问题中
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112450/ds90ub941as-q1-symmetric-asymmetric-splitting-of-ds90ub941/4126334#4126334
垂直消隐周期大约为800-480=320、DLP3030是否接受如此长的垂直消隐周期? 请帮助澄清。
谢谢、
Sundar