This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:DLP5531Q1EVM

Guru**** 2140210 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1115225/dlp5531q1evm-dlp5531q1evm

器件型号:DLP5531Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS99000

我的 DLP5531Q1EVM 突然无法使用。 D8处于待机模式、红灯亮起、并报告错误532。 TPS99000信号接口 BIST 失败。 我应该如何恢复它? 此外、我需要一个完整的 DLP 控制程序和 DLP Composer 来进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我已经向朋友发送了一个请求、因此我们可以为您设置控制程序和 Composer。

    您现在看到的问题。 您最近是否对闪存进行了重新编程? 如果闪存和 PCB 硬件之间不匹配、则 EVM 上会发生此错误。 EVM 需要特定的构建、以将硬件切换到前照灯模式。

    -Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    6月初、我曾授予您 TI mySecureSoftware 以下权限:

    • DLP 汽车 HUD/前照灯第2代–适用于汽车(对象)的 DLP Composer
    • DLP 汽车前照灯第2代- DLPC230嵌入式软件和配置文件

    您可以在此处访问您的 mySecure 资源: https://www.ti.com/securesoftware/docs/securesoftwarehome.tsp

    按照 Jake 的建议、使用此版本的 DLP Composer 项目文件和工具重建 EVM 并对其进行重新编程、以努力解决该错误。

    EVM 上次工作时间是什么时候、最后执行的测试/实验是什么导致 EVM 发生故障? EVM 在运行期间或 下电上电后是否出现故障? 您之前是否尝试对闪存进行重新编程?

    我还授权您访问完整版本的 DLP 控制程序、但这不应影响您报告的错误情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DLP5531Q1EVM

    电路板通电后、连接处于引导加载程序模式、将出现以下问题。 我应该如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    请参阅我在您的并行主题上的说明、网址 为:https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1115225/dlp5531q1evm-dlp5531q1evm

    我将合并这两个帖子、因为它们与 EVM 的闪存编程和启动相关。

    如果闪存未正确编程、或者闪存被编程为包含错误或不兼容内容、有可能会在引导加载程序上发生启动暂停。 您是否仍在使用 DLP 控制程序和 Cheetah USB 转 SPI 接口将.bin 重新编程到 EVM 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jake、我已经接受了您朋友的请求、关于 DLP5531Q1EVM 问题、我们现在可以 在论坛上继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:非常感谢、我已经下载了您上面提到的软件、我们将再次尝试并向您提供反馈。