This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 像素抖动技术(XPR)

Guru**** 2694505 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC1438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1115683/pixel-jitter-technology-xpr

大家好、

我想问 我们的 Pico DLP 产品是否 附带 像素抖动技术(XPR)。 您能否为我提供采用此技术的特定 PN?  

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    欢迎回来参加 E2E 论坛!

    有一些芯片组使用驱动技术。 DLPDLCR3310EVM 包含双向驱动。 DLPDLCR230NPEVM 支持4路。 用于 3D 打印的 DLPC1438芯片组还支持4路驱动、但该平台没有可用的 EVM。

    感谢您的业务!

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    感谢您的支持。 我不熟悉像素抖动技术。 您能否分享一些我可以参考的文档来了解这一点?

    谢谢!

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    文档 可能对您有所帮助。 本文档涵盖了 DLP 的基础知识、还介绍了可与特定芯片组配合使用的光学传动器。

    如果您搜索 致动器的文档、则您应该能够在不同的部分找到它。

    此致、

    John