This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DMD Discovery 1100

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLPC410, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1108915/dmd-discovery-1100

主题中讨论的其他器件:DLP7000DLPC410DLPC900

尊敬的 Sirs:

我有两个 EVM 板:Discovery 1100、非常旧的 DMD 模型。

但我没有用于 DMD 1100的 TI 软件 GUI 和以下文档。

===========
Discovery 1100控制器电路卡组件、参考设计、TI DN 2506022
Discovery 1100控制器板 GUI 用户和编程人员指南,TI DN 2506021
原理图- Discovery 1100、TI DN 2506026
机械制图–DMD、控制器板、安装图
快速入门指南、TI DN 2506025
===========

您能否提供软件和文档的链接?

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    Discovery 1100 EVM 已停产十多年。 它没有技术支持。 我们没有固件和文档。

    我们不建议对停产产品进行任何开发。 请使用 当前产品系列中的 EVM。 如果您可以分享您的应用要求、我建议您使用合适的 DLP 产品。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek。

    感谢您的回复。

    目前、DMD UV-EVM 的购买价格非常昂贵。
    我将使用具有 Discovery 1100 EVM 的 USB 端口测试光学系统 


    您能否提供仅指向软件的链接? (Discovery 1100 EVM 的 Window GUI 程序)

    谢谢。

    此致、

    Hslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    正如 Vivek 提到的、我们不再拥有在 Windows 98/XP 时代编写的此平台的固件、GUI 或文档。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李先生

    如果您需要 D1100 DMD Discovery 1100产品提供的405nm 光学性能和速度、可以在 TI.com 上购买最新的 EVM

    DLP7000 DMD - DLPLCR70EVM

    DLPC410控制器- DLPLCRC410EVM

    您也可以使用成本更低、分辨率更高的 DMD 系列

    DLP6500 DMD - DLPLCR65EVM

    DLPC900控制器- DLPLCRC900EVM