This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:固件的角色

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530PGUQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1110829/dlp5530pguq1evm-the-role-of-the-firmware

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM

您好-  

关于下图中给出的固件、是否会导致系统进入中断?

固件烧坏后、下图中的红灯亮起。 系统进入中断、EVM 无法投影任何图片。

如何修复系统进入中断?

我想通过 HDMI 投影外部源代码视频、该固件可以实现吗?

您能给我一个固件、它可以通过 HDMI 正常转换外部源视频吗?

希望尽快获得您的技术支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-

    您是否能够使用 DLPC230控制程序 GUI 工具连接到 EVM? 阅读"错误历史记录"信息将会很有帮助、以便我们可以了解导致中断的原因。

    此致、

    Ross  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross -

     我注意到我正在使用新的 DLP5530PGUQ1EVM。 但我烧录的是您基于另一个器件提供的固件。

     错误历史记录: 894;DMD 器件 ID 错误;DMD 器件 ID 与闪存项目设置不匹配。

    您能给我一个与此 ID 相对应的新固件吗? 我需要通过 HDMI 投影外部视频。

    以下是当前器件的 readflash 文件。

    e2e.ti.com/.../existing_5F00_DLPC230_5F00_firmware_5F00_2022621.zip

    希望尽快获得您的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross -

    这是有关我当前器件的信息。

    希望尽快获取新的正确固件!

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross -

    这是有关我当前器件的信息。

    希望尽快获取新的正确固件!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-

    您最初收到器件的 readflash 文件时是否有该文件? 您发送的文件似乎与您从 E2E 上的另一个主题下载的文件相匹配。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-

    我知道您的请求很紧急。 当我等待您对原始读闪存文件的上述回答时、还需要尝试以下其他步骤:

    1) 1)将以下闪存编程到系统中。 除了与您拥有的 DMD 器件 ID 兼容外、它与上述文件类似。

    e2e.ti.com/.../FlashImage_5F00_HUD_5F00_MultiRGB_5F00_MediumRed_5F00_DLPLogo_5F00_DMDID.bine2e.ti.com/.../FlashImage_5F00_HUD_5F00_MultiRGB_5F00_MediumRed_5F00_DLPLogo_5F00_DMDID_5F00_exceptCalTables.bin (请注意、如果您希望保留已编程到系统中的 RGB 校准/调光数据、则可以使用"exceptCalTables")

    工作正常吗? 在我的系统上、编程后、我切换控制器板角上的"PROJ_ON"开关、系统打开、同时显示白色 DLP 徽标闪屏。

    2) 2)然后我将 HDMI 电缆从 PC 连接到 EVM。 然后、在控制程序的"源"页面中、我选择"Ext_PAR_1152x576_60Hz"或"Ext_PAR_1152x1152_60Hz"批命令集。 然后、PGU 将 PC 内容显示为第二个监视器。  

    它是否同样适用于您? 请分享您遇到的问题。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross -

    首先、感谢您的及时回复!

    对您提供给系统的固件进行编程后:

    1) 1)它确实显示了 DLP 标识。

    2) 2) 然后我将 HDMI 电缆从 PC 连接到 EVM。 然后、在控制程序的"源"页面中、我选择"Ext_PAR_1152x576_60Hz"批处理命令集。  

    但是、EVM 不会扩展 PC、也不会显示任何光源。

    控制程序的输出如下:

    很抱歉我不明白。  我没有修改任何参数。 为什么会发生此错误?

    是否可以在控制程序中修改像素时钟频率?  或通过其他方法。

    请向我解释并提供解决方案、谢谢您!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia Yang、

    您是否只有这一个 EVM、或者您是否有第二个 EVM、您可以尝试查看它是否起作用?

    您还检查了 HDMI 电缆。 您使用的 HDMI 线缆是否能与您的显示器正常配合使用? 将笔记本电脑连接到显示器时、笔记本电脑的 HDMI 输出是否正常工作?

    您是否有第二台计算机或笔记本电脑、您可以检查是否可以通过 HDMI 正确连接到 EVM?

    我还想确认、这些是您在 EVM 的高级显示设置中看到的唯一设置。我注意到它看起来与我看到的稍有不同。

    此外、您是否可以访问完整的 DLP 控制程序我注意到这是 DLP 控制程序精简版本。  

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     陈伟杰-

    1) 1) 我已将新的 HDMI 电缆更改为此 EVM、但仍报告错误:

    错误代码674:外部源并行端口像素时钟频率不在允许的范围内。

    因此、HDMI 电缆可能没有问题。

    2)我更换了新的 dlp5530pguq1evm。 它可以扩展我的 PC 并投影我的桌面。 但有一个新问题:

    投影图像有明显的闪烁、整体图像是绿色的、太绿了、看不到图像的内容。 图像显示状态如下:

    这两款器件都是全新的。

    对于当前测试情况、我有以下问题:

    1)如何解决第一个器件的错误代码674;

    2)如何解决第二个器件的图像闪烁问题以及图像太绿而无法清晰查看的问题。

    3 μ s)、我没有您提到的完整 DLP 控制程序。 您能否提供完整版本的 DLP 控制程序和相关用户指南?

    希望尽快获得您的技术支持!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    很抱歉、EVM 有所有问题、但很好的一点是第二个 EVM 可以显示外部 HDMI。 在问题1中、我们将查看是否可以对第一个 EVM 执行 RMA 退货、该 EVM 无法显示外部 HDMI 内容以供 TI 进一步调试、但我们可能还会尝试另一个调试步骤 与我团队中的另一位成员 Ross 讨论此问题、Ross 也与您沟通过。

    关于问题2,请参见以下内容。

    • 您能否仔细检查电缆连接、LED 电缆应如下所示。
    • 您能否浏览以下显示测试图案。 您是否在所有这些单色测试图案中看到绿色变色? 例如、如果您选择 TPG_Solid _Blue 测试模式、则只能看到蓝色。  
    • 您是否看到图像在显示屏中始终闪烁、或者仅在某些亮度设置下闪烁?
    • 您能否检查光电二极管电缆连接以确保电缆已插入。 某些较旧版本的电缆无法正确安装、可能会脱落并导致显示的图像出现问题。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    首先、我们尽可能详细地检查了布线。 我可以确保设备接口和电缆没有问题。

    第二、关于问题2:
    1 μ s 当我)源作为测试模式时、它可以正确显示相应的图像。

    当我选择 TPG_Solid _Blue 测试模式时、它仅显示蓝色。

    但当我显示外部视频源时、它仍然存在以前的显示问题。

    以下图像是 EVM 显示的正常图像和相应图像:

    2)有关图像闪烁的问题:

    为什么您说图像闪烁问题与光线调节有关? 你能为我解释一下吗?

    第三、请将您上次提到的完整 DLP 控制程序发送给我。

    由于我们的对话每天只能交换一次、因此效率不高。 我希望您能向我发送适用于汽车和相关应用的 DLP Composer 文档! 这可能对我们修改固件非常有帮助。 至少我们需要扩展外部视频的固件作为两个 EVM 的默认显示源。

    此外、您能否为修改相关固件提供技术支持? 例如、如果我们需要修改默认显示源的固件、如何操作以及需要修改哪些操作?

    这样、我就不会因为要求固件等微不足道的问题而将项目进度推迟几天。 希望您能理解!

    对于在您的 ti 中购买的三组 dlp5530pguq1evm、它们都有问题、我们不能接受!

    目前、我们有一个正在退货的 EVM、该 EVM 刚刚发出。 这两款新器件在不久之前就已收到、但仍然存在问题。

    现在我希望尽快解决这个问题,而不是拖延。 因为我们的项目进度已经非常紧张、因此通过退货流程会延迟我们的项目进度。 我希望您能尽快理解并提供解决方案。

    再次感谢您的及时回复!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由於我的英语不是很好,请让我对上述问题作一些解释:

    1、接线问题:

    只有在设备接口和电缆本身没有问题时、我才能确保我们的接线没有问题。

    2、在测试模式中、第二个 EVM 的显示没有问题。 仅当显示扩展 HDMI 内容时、图像才会变为绿色、无法识别图像内容。

    3 μ s、时间差、我们的沟通不方便。 我确信我们不想看到它。

    如果我没有明确说明、请指明。

    我希望我们的沟通能更有效、更愉快!

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    问题1:

    这个问题可能很难调试、因为用于检查外部并行 HDMI 的信号是 vsync、HSYNC 和 Pclk、但 EVM 上不容易访问。 您是否可以使用示波器? 我们知道 RMA 流程现在很复杂、我正在尝试与团队中的其他人交谈、看看我们是否有更换板库存、看看这是否可以解决问题。 鉴于整体供应短缺、我们非常有限。  

    问题2:

    在某些情况下、如果 EVM 未正确校准、在某些亮度下可能会出现一些显示性能问题。 例如、图像在最大亮度下看起来很好、但在另一个亮度设置下、可能会有轻微的变色或亮度跳跃、从而导致一些闪烁。

    问题3:

    所有新 EVM 都应已安装最新固件、并且在正常情况下连接到 HDMI 时不会出现问题。 固件通常应该已经支持外部并行 HDMI、但我知道其中一个 EVM 存在问题。  

    根据我的理解、您有一个 EVM 可以与 HDMI 配合使用、但有绿色变色、另一个 EVM 无法与 HDMI 配合使用是正确的?

    您可以尝试读取和保存可与 HDMI 配合使用的 EVM 固件、然后将该固件刷写到不能与 HDMI 配合使用的 EVM 上、看看这是否有任何帮助。

    请参阅本页中的以下视频、并确保在覆盖 EVM 之前备份并保存当前闪存映像。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1077842/faq-dlpc230-q1-dlp-auto-hud-gen-2-resources-and-documentation

    如果您仍希望访问固件工具和完全控制程序、请提供一个电子邮件地址、我可以使用该地址来授予您访问这些程序的权限。  

    很抱歉、我们的团队在美国工作、因此会有一些时间延迟。 感谢您对此问题的耐心等待。  

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    问题1:

    我们的实验室有示波器、但我可能不是很熟练。您能提供详细的操作流程吗?

    我们可能难以接受退货。 这太耗时了。 我们在回来的路上有一个 EVM。  我希望您能尽快调试 EVM。

    问题3:

    我们正在尝试。 但我上次没有遇到问题:固件与 ID 绑定。是否确定不会出现相同的问题?

    有关固件工具和完整版本的控制程序、我希望您能给我!

    以下是我的电子邮件地址:

    222107855036@zust.edu.cn

    谢谢、

    杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我现在没有说明。

    关于编程固件、我们上次遇到了问题:

    固件与器件 ID 绑定。 如果一个 EVM 的固件已编程到另一个 EVM、则可能会发生错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨  

    我正在与我的团队合作、让您使用新电路板来尝试更换 EVM 上的现有电路板。

    我将向您发送一个示例闪存映像和校准项目、尝试使用此新固件、看看它是否可以解决问题。 这样、您就不会将整个固件从一个设备复制到另一个设备。

    请按照以下步骤操作。

    请读取 EVM 上的当前闪存映像并将其另存为备份。  

    2.首先刷新闪存映像。 解压缩示例 composer 项目。

    3.选择以下闪存映像以刷写到 EVM 中。

    4.接下来刷新校准数据将解压缩样本校准项目。

    5.选择以下闪存映像以刷写到 EVM 中。

    请注意、您可能会看到一些轻微的颜色变色、因为校准信息通常应针对每个单元、但我会提供一个我已烧录到另一个系统的校准信息、以便查看是否刷写上述固件可以解决 EVM 无法修复的问题 连接 HDMI。  

    我已通过您发送给我的电子邮件为您提供了软件的访问权限。  

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     陈伟杰-

    我无法打开您提供的压缩文件的链接。 您可以重新发送吗?

    我看不到你给我的操作步骤中的图片。

    新问题:

    关于无法扩展 hmdi 的 EVM、在我重新接线后、它无法连接到控制程序。

    您认为导致通信错误的原因是什么?

    请帮帮我!

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    很抱歉、这里是附件。

    e2e.ti.com/.../sample-composer-project.zip

    e2e.ti.com/.../sample-cal-project.zip

    至于第二个问题、请检查 SPI 电缆是否正确连接。 您能否在设备管理器中识别 Cheetah 设备?

    此外、什么是您的好收货地址?

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     陈伟杰-

    设备管理器中识别了 Cheetah 设备。

    下图中标记的线路是否可能连接不好?但我已多次重新连接电缆、但仍然发生通信错误。

    地址:否 浙江省杭州西湖区柳河路318号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    带有蓝色尖端的白色柔性电缆纯粹是底部板(控制器板)之间的接口、用于控制所有接口、并具有控制显示内容的处理器和控制电源和 LED 的顶部板(驱动器板)。 如果 EVM 打开并显示正确的图像、这意味着您可以使用蓝色尖端连接柔性电缆。

    我担心的主要问题是 SPI 电缆。

    由于您有其中两个、您可以尝试互换它们以查看是否存在连接问题。 这是一根易碎的电缆、因此请勿用力拧紧、并正确使用闩锁来拔下电缆。

    我正在与我的团队合作、以了解将新 EVM 直接发送给您的最佳方式、或将新控制器/驱动器板发送到您提供的地址、只要您能够将问题控制器/驱动器板或 EVM 完全退回给 TI 调试。  

    再次感谢您耐心地解决此问题。

    谢谢、

    陈亚历克斯