This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:8位灰度模式显示

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1112771/dlp6500fye-8-bit-grayscale-mode-display

器件型号:DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件:DLPC900

大家好、

我收到了客户的问题。

如 DLP6500和 DLPC900的数据表中所述、 对于具有照明调制的8位灰度图形、可实现1031Hz。 对于外部输入24位 RGB 视频、帧速率为120Hz。  这是否意味着 DLP6500无需照明调制即可为8位灰度图形实现360Hz 帧速率?  它是如何工作的? 由于每个二进制模式需要大约100微秒、因此256灰度模式至少需要25.6毫秒、对应于大约40Hz。  

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    如果您使用视频模式、则可以达到相当于360Hz 的频率。  此模式使用更高效但不适合结构光的优化视频序列。

    如果您使用 视频图形模式、则无法达到相当于360Hz 的频率。  如果在此模式下为图形设置8位灰度、则  使用此模式时、序列需要4046us、如果您连续运行其中的3个、则相当于大约82Hz。  因此、在 视频图形模式下、它仍然无法达到120Hz。   

    这就是照明调制为您所做的事情。  对于每个8位灰度图像、您只需要8个二进制图形加载。  对于需要比105us 更少曝光的位(DLP6500的实际时间)、您可以通过显示该图案来关闭照明部件。  但即使如此、4046us 也是使用 视频图形模式时8位灰度图形的最短时间。

    但愿这对您有所帮助。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢你的帮助。

    我在计算上仍然有点困惑。 DLP6500可以支持9500Hz 的二进制图形、每个图形需要大约100us。 对于8位灰度图像、如果使用256个二进制图形来显示图像、则需要大约25.6ms。 如果使用8个二进制图形来显示图像、则大约需要800us。 如何在没有照明调制的情况下以4046us 的频率投影灰度图像? 我的应用是使用 DMD 实现全息显示。 数字全息图像采用8位灰度格式。 当我们在没有照明调制的情况下投影全息图像时、灰度全息图像是否会被切片为二进制图形? 二进制图形序列是如何生成的? 我们需要知道每个特殊时刻的二进制模式、以便设计3D 全息重建算法和系统。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhonghui、

    显示8位灰度图形不需要256个二进制图形。  它只需要8个图形-每个位权重对应一个图形。  这些通常称为"位平面"。 每个图形显示的时间是前一位权重的"光时间"的两倍。  对于较小的重量位、我们在图案完成105us 之前关闭光线。 这就是为什么需要进行照明调制以达到列出的帧速率的原因。

    理论上、如果我们能够足够快地切换 LED、那么我们可以显示105us 的所有位重量图像、但现实世界 LED 驱动器无法如此快速地切换、但切换速度可超过105us。

    如果没有照明调制、您将无法在4046us 内投影8位灰度。  您需要多快地显示一个8位灰度图像?

    在视频图形模式下、二进制序列只是"位平面"。  为了避免需要照明调制、您需要按照您确定的那样以大约40Hz 的频率运行。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢你能抽出时间。

    我在计算上仍然有点困惑。 我的应用需要使用激光来照亮 DMD、但激光器的 TTL 调制频率低至10kHz、这会将灰度帧速率限制在远低于360Hz。 一些已发布的论文还使用 DMD 来实现全息3D 显示、但没有提到照明调制的使用。 正如您所说的、视频模式使用优化的序列并可实现360Hz。 我的问题是优化的序列是什么样子以及它如何获得360Hz 帧速率。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhonghui、

    标准视频模式的内置序列是专有的、并且使用空间和时间调制。  您可以将调制连接到 LED 使能端并使用视频模式、但它需要比10kHz 更快的激光开关。  大约为200kHz。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    谢谢您、您的说明在很大程度上帮助我了解了 DLP 的机制。 非常感谢。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhonghui、

    感谢您的回复。  如果您有其他问题、请告知我们。

    Fizix