This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:DLPC910程序_B 运行

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1126458/dlpc910-dlpc910-program_b-operation

器件型号:DLPC910

你好

我想要求对 DLPC910程序_B 引脚进行一些澄清。

-根据数据表、它是输出。但在 Xilinx Virtex 5 (DLPC910的基础)上、这是一个输入引脚。

-此引脚的正确功能和方向是什么?

BR

毫升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    感谢您的参与。  对于所有 Xilinx Virtex 5 FPGA、应将其列为输入(根据 Xilinx)。  这是从 PROM 加载配置的配置控制。  它们还将其列为低电平有效、这与到 PROM Cf_Z 引脚的连接一致。  这些更改将添加到 创建下一个数据表修订版本时要进行的更改列表中。

    数据表的原理图和引脚表中的所有连接信息都是正确的。

    Fizix