主题中讨论的其他器件:DLP5530PGUQ1EVM、
大家好、
我知道 、DLP3030PGUQ1EVM 的成本是 E2E 线程的6、500美元、而 DLP5530PGUQ1EVM 的成本 仅为3、499美元。 与 DLP3030PGUQ1EVM 相比、DLP5530PGUQ1EVM 具有更高的显示分辨率、更高的光强度和更好的功能、但后者为何比前者更昂贵?
对于挡风玻璃应用上的透明窗口投影、这两者中哪一个更好?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我知道 、DLP3030PGUQ1EVM 的成本是 E2E 线程的6、500美元、而 DLP5530PGUQ1EVM 的成本 仅为3、499美元。 与 DLP3030PGUQ1EVM 相比、DLP5530PGUQ1EVM 具有更高的显示分辨率、更高的光强度和更好的功能、但后者为何比前者更昂贵?
对于挡风玻璃应用上的透明窗口投影、这两者中哪一个更好?
此致、
Danilo
您好 Danilo、
由于与制造商签订了合同、这两个 EVM 的价格差别很大、成本并不表示性能。 由于这些只是 EVM 和低容量、因此成本不是优先考虑的问题。 这并不表示生产环境中的成本,因为0.3通常比.55便宜。
要选择最适合的规格、您可以根据客户需求比较以下规格。 您还可以查看用户指南中的光学规格、并根据客户的应用确定哪些规格可能适用。

DLP3030PGUQ1EVM 规格

DLP5530PGUQ1EVM 规格


谢谢、
陈亚历克斯