This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想将 DMD 用作空间光调制器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP471TEEVM, DLPC7540EVM, DLPLCRC900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1127731/i-want-to-use-dmd-as-a-spatial-light-modulator

主题中讨论的其他器件:DLP471TEEVMDLPC7540EVMDLPLCRC900EVM

我想将 DMD 用作空间光调制器。

我想使用 DMD 芯片组通过 HDMI 连接对其进行控制。

是否有任何需要使用的器件或设计方法?

我们正在考虑使用尽可能少的器件来创建。

很抱歉、因为我使用的是翻译、所以这很令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您对什么分辨率(阵列大小)有任何要求吗?

    DMD 芯片组不具有本机 HDMI 功能、但我们的许多 EVM 上都有 HDMI 接收器。

    您可能需要从该页面开始了解可用内容:

    https://www.ti.com/dlp-chip/products.html 

    让我们知道您的要求是什么、以便我们能够更好地帮助您。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我认为分辨率优于1080p。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对该应用有任何其他要求? 我们有许多1080p 或更高分辨率的器件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ・查看图像

    ・60帧视频显示

    ・我想将激光指向 DMD

    我在想这些。提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们确实提供了可用于 DLP471TEEVM 和 DLPC7540EVM 的在线电路板。 这将支持4K 超高清分辨率。

    0.65 1080p 器件 DLPLCRC65EVM 目前缺货。 这将由 DLPLCRC900EVM 进行驱动。

    当然、这些 EVM 和软件下载具有不同的像素大小和功能。

    所有的镜片都适用于激光应用。 当然、您的应用将推动特定的硬件需求。

    此致、

    Matt