This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000X:用于与光源同步的模拟信号

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, DLP9000X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1129796/dlp9000x-analog-signal-for-synchronizing-with-light-source

器件型号:DLP9000X
主题中讨论的其他器件:DLPC910

大家好、

我们的客户希望确认  DLP9000X 中是否提供用于与光源同步的模拟信号。 据我了解、使用 DLPC910对光进行控制。 请确认吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    这必须由客户在其前端进行编程  DLPC910仅是一个二进制控制器、因此所有灰度功能和照明控制都必须由处理器将二进制图形发送到 DLPC910控制器来完成。  

    Fizix