This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC150:关于闪存使用和图形 RGB565图像格式

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLP2010NIR, DLPC150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1124101/dlpc150-regarding-flash-memory-usage-and-patterns-rgb565-image-format

器件型号:DLPC150
主题中讨论的其他器件:DLPA2005DLP2010NIR

大家好、

我的客户无法在论坛上发帖。 我会问他一个问题。

"

我们参考了 NIRscanNano 设计和用于创建我们自己的电路板的软件文件、包括用于 NIR 光谱分析应用的 DLCP150、DLPA2005、DLP2010NIR。
我们已将 dlpc150 v2.3.1的固件加载到与 dlpc150连接的闪存 w25q64jv 中。 然后、我们尝试生成图形并将其存储在同一闪存中、这是可行的吗? 根据 dlpc150的数据表、编程指南是可能的(我的理解是、在这个 DLP 和成像域中我比较天真)。 但如何从  存储在闪存中的 FW 和 RGB565格式映像访问 RGB565格式映像。 首先, 如何生成所需的图形、 如何将图形转换为 rgb565格式、如何将图形存储在闪存中以及如何告诉 dlpc150,图像数据从该地址加载到 FW 数据之上(如编程指南 dlpc150   表2-20 中)。 任何易于理解和实施的良好的分步示例都是最受欢迎的、对此我将不胜感激 

"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    感谢您的回复。 我们将在下周对此进行研究。  

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Maxine:

    感谢你的帮助。

    是否有任何更新?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    遗憾的是、我们尚未为您提供答案。 请在本周结束前回复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、

    感谢你的帮助。

    是否有任何更新?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我们仍在调查您的问题、这将需要几天的时间。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、

    这个问题已经持续了很长时间、客户正在等待回答。 请尽快给出答案。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    我们不会提供任何命令界面来存储新模式或覆盖现有模式。 您可以使用 Set Serial Flash Pattern Selection Command (设置串行闪存图形选择命令)(0x0D)选择现有图形之一。   

    请告诉我们您如何尝试生成模式以及哪些模式?

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akhil、

    感谢您的帮助。客户更新如下:

    "

    您的回答。 我想我有你的观点。 我无法在存储固件的同一闪存中包含我的模式。 根据 NIRSCAN 纳米指南、SDRAM 用于存储图形。

    接下来、我们来看看下一个问题如何发送我自己的模式。 如果我在以下内容中出错、请更正/建议我:"我们需要为一行发送854位。 适用于480行、480次、854位。 24位模式、如何将其存储在 uint_8 testPatternRow_1_1[107]={0x00、0x00、0xFF………等变量中 107个术语}像480行变量一样、我对吗? 我将把它存储在 SDRAM 中、并通过 tm4c1297 MCU 检索它、然后通过24位并行端口发送到 dlpc150。 这符合我对发送1的理解、将打开像素0以关闭像素"

    有关如何生成 NIR 波长范围图形的任何建议/示例都非常受欢迎。 我是这个领域的初学者。

    我们的项目进度是将 DMD2010NIR 与我们设计的 PCB 相连。 我们在 DMD 中看到的是一些持续干扰。 我们需要运行测试图形、然后如果一切正常、我们需要为 NIR 光谱分析编写定制图形。

    "

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、

    您建议的方法是比我们通常支持的控制级别低得多。 DLPC 执行多级图像处理、通常不允许用户控制每个位模式的每个单独像素。 好消息是、这将降低完成用例所需的复杂性。

    您能说出您想要生成的模式吗? 这些水平/平行/对角线是吗?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    "感谢您的支持。
    我们计划在 NIR 光谱分析应用中使用列和哈达玛扫描类型。 "


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!  

     

    您可以参考现有的 Tiva MCU 源代码和 DLP 频谱库。 您可以自由地修改或编辑现有代码以生成您自己的模式。 请注意、我们仅支持使用 API 或库、开发 用于定制用途的代码超出了我们的支持范围。

    我们提供了一个 API 来根据所选扫描类型生成图形、相应的 API 可在频谱库安装目录的 dlpspect_scan.c 文件中看到。

     

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、

    感谢你的帮助。

    此致、