This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP NIR 扫描微型-缺少 EEPROM 校准

Guru**** 2693275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1126336/dlp-nir-scan-nano---eeprom-cal-missing

我已经下载并安装了新固件等 但仍会收到此错误消息。 我还必须将其发送到吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您关注 DLP 技术。

    请给我们一些时间来调查此事。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    请将 DLPC FW 更新为最新版本2.3.1、并将 Tiva FW 更新为2.0.0

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    感谢您的建议。 现在我将其更新为最新版本、但错误仍然存在。

    我找不到 Tiva FW 2.0.0的选项、但 Tiva SW 2.1.0可能已经是较新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    Tiva SW 2.1.0应为最新版本。  

    我们需要几天的时间来研究您的问题、并与您联系。

    感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    请确保您已选中 Tiva 闪存为空复选框、并尝试更新 TICA MCU 固件

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、很抱歉这个问题、但在哪里可以找到 TICA MCU 固件所需的下载数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、

    最新的 Tiva SW 2.1.0可从 以下网址获得:https://www.ti.com/lit/zip/tidcc48

    此外、请使用最新的 GUI 版本2.1.0: https://www.ti.com/lit/zip/tidcc47 

    请在闪烁时选中上述复选框

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    我尝试这样做、但程序将冻结在10%。

    此致、

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    系统重启后、程序是否会持续冻结在10%? 既然闪存发生故障、是否可以与电路板建立 I2C 连接?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    抱歉、我不知道系统重启和 I2C 连接是什么。  

    我可以确认的是、如果选中"Tiva flash is empty"复选框、则会输入正确的数据路径、并且每次尝试时都会按"update"按钮、该按钮将会冻结。

    此致  

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    重启意味着重新启动系统。 I2C 是与控制器的通信协议、因此我想知道您是否能够成功发送和接收命令。 我想确保您仍然连接到系统、并且故障闪存未损坏固件映像、从而阻止控制器引导。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、

    请尝试在为 EVM 供电时按住 SCAN 按钮、以将 EVM 置于引导加载程序模式、如下所述。

    您还能告诉我们您使用的 GUI 版本是什么吗?

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、更新已成功完成。 问题仍然存在。

    我使用的是 GUI 2.1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的解释、很抱歉、但我不知道我现在该怎么办。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、

    将 EVM 置于引导加载程序模式是否对闪存功能有任何影响?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 EVM 置于引导加载程序模式、启用了更新过程、因此不会冻结在10%。 因此更新过程成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    感谢更新。 您是否仍然遇到版本不匹配错误?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、

    EEPROM 故障校准数据看起来已损坏、您需要校准器件并在 EEPROM 中写入参数。

    我已向您发送了一封私人邮件、其中包含进一步帮助的说明。  

    此致、

    Akhil