This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP3010

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLP3010, DLPC3478, DLP3010LC, DLP4710EVM-LC, DLP4710LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1125721/dlp3010evm-lc-dlp3010

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLP3010DLPC3478DLP3010LCDLP4710EVM-LCDLP4710LC

大家好、

我要测试 DLP3010投影仪、请参阅 DLP3010EVM-LC。

但我发现 DLP3010投影仪在发送 IIC 命令时会发生系统停止、而不会停止数小时或更长时间。

此时投影仪无响应、同时 IIC 的 SCL 信号始终锁定在低电平。  

因此、一旦投影仪停止、我必须通过关闭投影仪打开信号来重新启动投影仪。

我使用时、系统暂停、无法重新引导。

感谢您的任何帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您关注 DLP 技术。

    您使用的是什么 FW 版本和 GUI 版本? 如果您不使用我们的 GUI、您将使用什么与 EVM 进行通信?

    为了澄清这一点、您是否说 EVM 将在该行为显示的情况下运行几个小时、而它不会执行命令?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回复。

    DLP3010投影仪的固件版本为8.0.0、GUI 版本为2.2.0.6。

    我只使用具有内部图形模式的 GUI 配置 pattrern 序列、然后使用 STM32 MCU 通过 IIC 接口发送单次运行命令。

    MCU 每200ms 发送一次运行命令。

    通常、DLP3010项目在运行一次命令后显示彭定序、但在几个小时或超过一天之后、投影仪将不会执行 IIC 命令、也不会显示图案。 IIC 命令是十六进制的36 9E 00。

    如果 IIC 总线发送错误命令(例如十六进制36 45 00 00)、也会发生上述情况。 一旦 IIC 总线发送错误的命令、DLP3010投影仪将立即停止工作。  

    我很难理解为什么错误的 IIC 命令会停止 DLP3010 peoepos.

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请给我们一些时间来研究这一点、因为行为的性质似乎取决于时间。 这可能需要更多时间。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    EVM 发生故障时、您能否发送 GUI 错误消息代码的屏幕截图? 这可以来自偶数查看器或高级模式。

    您还能列出 EVM 不执行命令所需的小时数吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    GUI 错误消息的屏幕截图如下所示。

     

    这是我通过 IIC 以十六进制方式向 DLP3010板发送36 45 00、然后获取 GUI 状态失败。

    我使用示波器测量了 IIC 信号、如下图所示。

    这是正常的波形、黄色线是 IIC 的 SCL、绿色线是 IIC 的 SDA。

    但是、当我以十六进制发送36 45 00 00时、IIC 的 SCL 将被下拉并始终保持低电平。

    因此、我必须通过 PROJ_ON 开关重新启动 DLPC3478板或关闭板的电源。

    很抱歉、我无法列出 从上电到  EVM 不执行命令的时间。

    有时、时间是几个小时、而且时间可能超过一天。

    您是否有 DLP3010EVM-LC 板、它可以通过十六进制发送36 45 00来重现我的案例?

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    感谢您发送这些示波器图。

    请让我们等到下周再尝试在我们的系统上重新创建此问题。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    我们注意到这种行为。 目前没有修复程序。 感谢您的关注。 我们今后必须努力寻求解决办法。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您关注这个问题。

    观察到这种行为非常有用。

    但我还想确认您如何重现这种行为、方法是以十六进制连续发送正常的369E 00或以十六进制发送错误的3645 00 00? 因为我不确定它们是否是相同的问题。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。 我们怀疑这是一个已知问题、最近已修复、但尚未在 TI.com 上发布。 我们将很快为您提供更多更新。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查您是否可以在 EVM 上重现相同的问题?

    此外、如前所述、DLPC3478只能与 V8.x.x 及更高版本的固件 DLP3010LC 配合使用。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我的 DLP3010LC-EVM 已损坏、无法正常工作。

    因此、TI 是否能够在 DLP3010LC-EVM 上重现此案例。

    我测试 DLP3010和 DLP3010LC。 它们都可能会在电路板上重现相同的问题、其中包含基于8.0.0版的 blue_LED_only 固件。

    因为我的板仅装配一个模块 LED。

    LED 信号设计是否存在任何问题?

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    您能否提供有关 EVM 损坏的更多详细信息? 当您将开关置于 ON 位置时、HOST_IRQ 信号是否变为低电平?

    我看到您已要求提供蓝色 LED 灯、但固件仅适用于4710EVM-LC 单元。 您与谁交谈以获得3010EVM-LC 的纯蓝色 LED FW?

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我的 DLP3010LC-EVM 损坏时间太长、显示板已丢失。

    我要求为 DLP4710EVM-LC 提供仅限蓝色 LED 的 FM、因为我们开发的 DLP4710LC 投影仪 仅适用于蓝色 LED。

    我的 DLP3010LC 板也是一个纯蓝色 LED 投影仪。

    我不确定是谁提供了仅限 DLP3010EVM-LC 蓝色 LED 的 FM、因为我不知道我之前的同事是谁联系的、而大约一年前、我才会获得仅适用于 v8.0.0的3010EVM-LC 的蓝色 LED。

    现在、无论是电路板还是固件、是否存在任何疑问?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    您是否拥有原始 FW 映像文件本身? 您能否尝试使用您拥有的3010EVM-LC FW 映像重新刷新 EVM?

    最好在待机模式下刷写 EVM。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    我可以下载具有 V8.0.1的原始 FM、并将在待机模式下在电路板中重新刷写。

    之后、我将在电路板上测试 IIC 问题。

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢你这么做。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Lori