This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP4710LC

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLP4710EVM-LC, DLPA3005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1128851/dlp4710evm-lc-dlp4710lc

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP4710DLPA3005

大家好、

我在开发 DLP4710投影仪时遵循了 DLP4710EVM-LC。

根据我的应用、我需要一个有标志的模块 LED 才能工作。 但在 TI.com 上、只有 RGB 和 RED_LED_ONLY 固件、如下所示。

TI 能否根据最新版本为我提供具有 Bule_LED_only 的固件?

感谢 您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 DLP 技术!

    为了澄清问题、您能否告知我们、您是否仅需要将蓝色 LED 物理连接到硬件、将红色和绿色 LED 物理断开?

    如果答案是肯定的、则我们可以为您提供支持该功能的定制固件。  

    谢谢、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lori

    感谢你的答复。

    是的、我只将蓝色 LED 连接到 DLPA3005的所有物理组件、并删除下图中的两个绿色框中的所有组件。

    DLP4710投影仪上未安装红色和绿色 LED。

    因此、我需要禁用红色和绿色 LED 驱动器功能的固件。

    请为我提供 blue_LED_only 固件及最新版本。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我已向您发送友谊请求、请接受请求并通过私人邮件与我分享您的电子邮件。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    由于我们 已离线解决了您的请求、我将在此关闭此主题。  

    谢谢、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、

    是的、您可以在此处关闭此主题。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!