This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030Q1EVM:显示问题、从任何 FPGA 连接 HDMI 输入

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1131561/dlp3030q1evm-display-issue-interfacing-with-hdmi-input-from-any-fpga

器件型号:DLP3030Q1EVM

各位专家:

就我代表我的客户体验发布的此问题寻求您的建议:

"如果我在重复的屏幕设置上从笔记本电脑或 PC 向 EVM 提供 HDMI 输入、我将获得显示输出、但当我从任何 FPGA 提供720p 分辨率 HDMI 输入时、它将闪烁、不显示所需的输出。 它通过笔记本电脑或 PC 输出输出输出、但不会在使用 FPGA 时输出。"

他们还尝试了 DLPC120软件中的每种分辨率设置、但尚未处理 FPGA HDMI 输入。

以寻求您的帮助。 非常感谢。

此致、
阿尔基·A.