This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:将 DLP4710LC 替换为 DLP4710

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479, DLP4710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1131366/dlp4710-replacement-of-dlp4710lc-to-dlp4710

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件: DLPC3479

您好!

我目前正在使用 DLP4710LC 和 DLPC3479、但 DLP4710LC 的可用性很小。
那么、是否可以使用 DLP4710 (不带 LC)作为替代方案?
替换这些问题可能会导致哪些问题?

此致、
Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UNA-San、您好!

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    DLP4710LC DMD 必须与 DLP3479控制器搭配使用。 固件会在启动过程中检查有效的器件 ID。 如果检测到不正确的设备 ID 或没有连接,固件将关闭。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek-San、您好!

    感谢你的答复。

    这是否意味着无法使用 DLP4710 (无 LC)和 DLPC3479的组合?
    DLPC3479必须始终与 DLP4710LC 搭配使用?

     此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UNA-San、您好!

    是的、DLPC3479只能与 DLP4710LC 搭配使用。 如需更多信息、请参阅以下常见问题解答- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/923731/faq-new-dmd-part-number-for-dlpc347x

    此致、

    梅扬克