This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:Linux 翻转屏幕不n´t 起作用

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1131194/dlpdlcr2000evm-linux-flipping-screen-doesn-t-work

器件型号:DLPDLCR2000EVM

尊敬的社区:  

我尝试通过发送来翻转 DLP 的屏幕 

i2cset -y 3 0x1b 0x12 0x0F 0x0 0x0 0x0 0x0 I

i2cset -y 3 0x1b 0x12 0x0F 0x0 0x0 0x01 I
但两者都没有影响。 

我还尝试通过发送来设置 LED 的亮度

i2cset -y 3 0x1b 0x12 0x0 0x0 0x0 0x80 I
后跟
i2cset -y 3 0x1b 0x38 0x0 0x0 0x0 0xD3 I.

这很好。 因此通道和地址必须正确。

是否有人暗示我做了什么错?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    欢迎来到 E2E 论坛! 感谢您的业务。

    您有几个问题:当您尝试翻转图像时、您是否尝试翻转启动图像或测试模式? 您是否能够在 不同的轴上成功翻转图像?  

    我还建议查看 DLPC2607编程人员指南的第4部分"模式转换和系统重新配置要求" 、因为它可能与您的应用相关。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    非常感谢您的回答。 我想从 Raspberry Pi 镜像桌面。 目前、由于工程原因、我已通过镜像对桌面进行了长侧镜像。 现在、我想再次禁用翻转。
    我已经尝试使用 i2cset -y 3 0x1b 0x10 0x0 0x0 0x0 0x0 I 和 i2cset -y 3 0x1b 0x10 0x0 0x01 I 进行短侧翻转、但很遗憾也没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    命令 "i2cset -y 3 0x1b 0x12 0x0F 0x0 0x0 0x0 0x0 i"包含两个器件寄存器、这可能是问题所在。 命令0x0F 控制长侧图像翻转、0x12控制红色 LED 的驱动器电流。 您可以尝试 "i2cset -y 3 0x1b  0x0F 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 i"和 "i2cset -y 3 0x1b  0x0F 0x0 0x0 0x01 I"吗?

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine Cabrasawan:

    好!!! :-)这是一个简单的大问题。 有时你看不到树的木材。

    当然、"i2cset -y 3 0x1b  0x0F 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 i"和"i2cset -y 3 0x1b  0x0F 0x0 0x0 0x0 0x01 I"运行良好。

    非常感谢大家的大力支持。

    Christian KAUTH