This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:支持固件

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1060106/dlp5530pguq1evm-support-firmware

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM
主题中讨论的其他器件:DLP5530Q1EVMDLP5530-Q1

我们希望了解适用于未来设计的 DLP5530固件。

您能帮我们分享所需的固件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-  

    您是否正在构建一套全新的电子产品? 电路板设计是否与 DLP5530Q1EVM 设计相匹配?

    根据电子设计、固件中可能需要调整某些参数。

    谢谢、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们正在构建套全新 的电子产品。 不过,我们目前只是初步计划设计方案,所以我们想知道固件信息,以便更好地设计我们想要的产品。目前没有其他要求。 您能帮我们分享所需的固件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-  

    希望您尽快与我们共享固件!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-

    随附的文件是与 DLP5530-Q1 EVM 兼容的标准固件构建。

    e2e.ti.com/.../FlashImage_5F00_HUD_5F00_MultiRGB_5F00_MediumRed_5F00_DLPLogo.bin

    但是、如果需要进行其他配置更改、则需要下载构建自定义固件的程序、对于此任务、我将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Ross