This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP780TE:在哪里可以买到 DLPA130a 章节中具有5个通道照明的长波长红色 LED?

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1132554/dlp780te-where-can-we-buy-the-long-wavelength-red-led-with-illumunation-of-5-channel-from-chapter-dlpa130a

器件型号:DLP780TE

尊敬的 先生/女士:

    我是中国 Wintech 公司的光学工程师。

      我们可以从 LDPA130a 章节中看到一个具有5通道的新照明设计。详细信息请见图片。

 长波长、667-700Nm。

  我们购买了蓝色、绿色、突降蓝色和红色的 LED,但我们找不到长波红色的 LED。

 您能否为我们提供 长波长颜色 LED 供应商的支持?

 谢谢你。

 祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、吴先生。

    供应商是 Osram。 我们可以与他们共享您的联系信息。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。

    非常感谢您的来信。感谢您的分享。

    祝你一切顺利。

    吴力平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎吴先生。 OSRAM 应尽快联系您(或者您显然可以自己联系他们)。

    此致、

    Matt