请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP780TE 尊敬的 先生/女士:
我是中国 Wintech 公司的光学工程师。
我们可以从 LDPA130a 章节中看到一个具有5通道的新照明设计。详细信息请见图片。
长波长、667-700Nm。
我们购买了蓝色、绿色、突降蓝色和红色的 LED,但我们找不到长波红色的 LED。
您能否为我们提供 长波长颜色 LED 供应商的支持?
谢谢你。
祝你一切顺利。