主题中讨论的其他器件: DLPC4422、 DLP470TE
您好、TI 团队、
我们需要将 DLPDLCR470TEVM 与 DLPC4422EVM 一起设置。 到目前为止、我们根据用户指南执行了以下操作:
-将 DMD 板连接到 DLPC EVM 板
-成功刷写了从 TI 网站下载的 DLP470TE-8.1固件(文件 Flash_DUAL_DLPC4422_DLP470TE_LED.img)
- DLPC4422 GUI 和 EVM 板之间的 USB 通信正常
但是:
-不显示 TI 启动界面图像
-在 DLPC4422GUI 的"显示"页面中
-“投影模式”不能从“未激活”更改为任何其它模式
"电源模式"始终复位(未安装 EVM 板上的 J29)
-位于 DLPC4422GUI 的"DMD"页面中
-"DMD Park"为 true,可以更改为 false
"DMD 镜像锁定"为"锁定"、可以更改为"解锁"。如果我们这样做、DMD 在一半上显示了一个有点嘈杂的四边框、在另一半上显示一个"干净的镜像"图像
感谢您的帮助和祝您一切顺利、
Matthias