This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR470TEVM:CAN#39;t 在 DMD 上获取图像、DLPC4422GUI 中的一些读数似乎会指出问题

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR470TEVM, DLPC4422, DLP470TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1065633/dlpdlcr470tevm-can-t-get-image-on-dmd-some-readouts-in-dlpc4422gui-seem-to-point-to-problem

器件型号:DLPDLCR470TEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC4422DLP470TE

您好、TI 团队、

我们需要将 DLPDLCR470TEVM 与 DLPC4422EVM 一起设置。 到目前为止、我们根据用户指南执行了以下操作:

-将 DMD 板连接到 DLPC EVM 板

-成功刷写了从 TI 网站下载的 DLP470TE-8.1固件(文件 Flash_DUAL_DLPC4422_DLP470TE_LED.img)

- DLPC4422 GUI 和 EVM 板之间的 USB 通信正常

但是:

 -不显示 TI 启动界面图像

 -在 DLPC4422GUI 的"显示"页面中

        -“投影模式”不能从“未激活”更改为任何其它模式

        "电源模式"始终复位(未安装 EVM 板上的 J29)

 -位于 DLPC4422GUI 的"DMD"页面中

        -"DMD Park"为 true,可以更改为 false

        "DMD 镜像锁定"为"锁定"、可以更改为"解锁"。如果我们这样做、DMD 在一半上显示了一个有点嘈杂的四边框、在另一半上显示一个"干净的镜像"图像

感谢您的帮助和祝您一切顺利、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    每个人都不在办公室、直到下周。  同时、我需要检查一下启动情况…。

    两根柔性电缆是否连接方向相同,且末端标记为“DMD 端”最靠近 DMD?  电缆连接器上的螺钉 是否拧紧?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Greg 的快速回复、我们仔细检查了装配方向和螺钉拧紧、还仔细检查了触点(显微镜)、但一切看起来都很好。

    祝你一切顺利、Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您使用的是 DLP470TE,它使用插入器和插座板,带有 4个螺钉 将 DMD 连接到板… 因此需要检查4个额外的螺钉。  

    您是否 已检查 DMD 插座螺钉以及电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gary、是的、这是470TE、我们现在才检查了螺丝、确实没有拧紧。 到目前为止、我只尝试拧紧螺钉(图中的第一个)、并看到一侧的六角螺母(2)随螺钉转动、因此它们也松动。  卸下螺钉,甚至拆卸整个散热器/转插器/DMD 部件以检查对齐情况并在正确拧紧所有六角螺母和螺钉的情况下重新组装是否安全? (不想破坏任何东西)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias。

    重新组装安装硬件应该是可以的。 需要记住的主要事项是 DMD 和 PCB 上的压力均匀性。  

    然后、获得一致的总成应启用牢固的电气连接、这是 Gary 提出的问题的起点。

    我们还可以尝试并行操作、以获取有关此装配体的机械属性的更多信息。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、感谢您的回复。 我们现在将拆分了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    470TE 模块并仔细重新组装。 六角螺栓和散热器现在均均匀拧紧(不会太紧)。 但是、我们仍然看到相同的行为:启动时没有 TI 闪屏、  

     -在 DLPC4422GUI 的"显示"页面中、不能将"投影模式"从"未激活"更改为任何其他模式、并且  "电源模式"始终复位(未安装 EVM 板上的 J29)

     -在 DLPC4422GUI 的"DMD"页面中 、"DMD 寄存 器"为 true、可以更改为 false、之后 DMD 会显示您可以在所附图片中看到的图案。 其他所有内容(电源模式、显示模式)保持不变、无法更改。

    我们还尝试交换柔性电缆(以检查其中一根是否有缺陷)、但模式保持不变、即四路电缆不会移动到另一侧。 我们接下来可以尝试什么呢?

    谢谢、Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    只是为了确认,您在上一张图中拧紧了#2,这应该拧紧 DMD/板插入器接口....   我总是尝试用  手/手指挤压叠板、用手指轻轻地拧紧4颗螺钉;然后用螺丝刀用紧指尖拧紧另一个角。   

    要进行确认、 未安装 J29和 J31。  您是否已按照用户指南中的表2-1所示检查所有跳线的设置?

    此外、您能否对 DDP Control/Stats 页面上的所有内容执行"获取"操作、并让我们知道其中报告的内容?

    谢谢、
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、是的、我们按照您的描述组装了它、这与拧紧六角螺钉的方法相同。 所有跳线均根据 UG 中的表2-1进行设置。 请注意:SW1的行为方式与 UG 中描述的方式相反、当 SW1处于关闭状态而不是处于打开状态时、通过 DLPC GUI 进行 USB 访问会起作用、因此我们在 SW1=OFF 的情况下执行所有操作。 。 以下是对所有条目执行 Get 操作后 DDP Control/Status 页面的屏幕截图。

    谢谢、Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    序列发生器似乎没有运行。  由于系统复位、我想知道"电源正常"("PWRGOOD")是否可能较低、这将导致器件保持复位状态。  您的电源电压是否较低、或者您的电源是否无法提供足够的电流(恒定电流或可能是峰值电流)?

    您能否检查"POWERGOOD"信号以及"POSENSE "信号;这两个信号都与电源相关、并且都可能导致 ASIC 卡在复位状态。  如果这些电压较低、您可能应该查看您的12V 电源、看看它在启动期间以及稳定的情况下会执行什么操作。

    此外、您能否将串行端口连接到 RS_232_M (115200、8、N、1)、并记录启动时的所有串行端口数据(使用 Putty 或 TeraTerm 等终端程序);这也应该为我们提供一些线索。

    此致、
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、我们检查了 POWERGOOD 和 POSENSE:当连接12个电源时、POSENSE 始终为高电平、当 SW1翻转为关闭时、POWERGOOD 变为高电平。

    SW1=off 还会启动启动序列并在 RS232_M 上输出、如下所示。 最后一行("TempSensor Sample Environment:Temp Sensor Write Incomplete、returned F9")将连续重复。

    在此输出中、我看到错误行60 ("照明:DMD 对于 DMD_Power ()中的此系统配置错误无效")

    谢谢、Matthias

    ----------------------------------------------------

    在 Bootloader 中:v6.0.0

    在 URT0上打开调试
    EEPROM 内容有效
    EEPROM:初始化从 EEPROM:3320字节
    Sysmon:AppCfg 中的系统启动状态为0
    Sysmon:通知 UC ASIC 正在运行。
    Sysmon:通过 PMD 启用1.8V 电源

    串行闪存 NVM = 0xEFCF

    Sysmon:低功耗模式更改 cc = 1
    Sysmon:内存测试 cc = 1
    Sysmon:系统邮箱 ID = f7ff542c
    API 版本:08.01.00
    应用程序版本:08.01.00
    ASIC ID:50
    ASIC 配置:4422
    配置布局版本:
        序列图:44.21.0019
        软件映射:44.21.0000
        EEPROM:08.01.0000
    ***** 通过 DDP_Init CW & Seq*****
    projectorCtl:打开 USB 上的投影仪控制
    digcontrolf:cfg 完成
    digcontrolf:powerStandby 完成
    pictcont:设置新的系统 mode_num 1.
    pictcont:禁用 BrilliantColor
    pictcont: pictcont_CompleteSystemMode 完成
    pictcont:如果为序列模式编号0、CW 模式11启用 URT,则设置灯波形索引
    pictcont:设置新的系统 mode_num 1已完成
    datapath:设置默认系统模式完成
    dataathf:dataath_powerStandby -转换至 powerStandby 完成

    照明:正在启动 SSI 初始化...
     正在配置 SPI 驱动器...
     配置传感器。 类型= 1。
     正在初始化 CCI 配置...
    数字控制:StopCurrentOperation 完成

    datapathf:转换为暂停
    SSI_Calibration EE_GetVAR 命令成功...
     SSI 初始化完成
    照明:已完成 ILum_Init
    Syson:通过_sysReset
    Sysmon:AppCfg 中的系统启动状态为0
    SYSEVENT:SYSEVENE_START
    Sysmon:主 ASIC
    Sysmon:转换至正常运行模式
    环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    环境:未从温度传感器读取数据、返回249
    TempSensor 已初始化系统模式:有4种已定义的系统模式
    系统模式:创建 TwoD 系统模式表
    系统模式:已创建高速系统模式表
    系统模式:创建 XPR 系统模式表
    系统模式:已创建 ThreeD 系统模式表
    照明:转换至工作模式
    TRP_DMD_FUSE_ID 5.
    照明:DMD 对于 DMD_Power ()中的此系统配置错误无效
    来源:EEPROM 已定义
    来源:SetUserSFGColor = 0
    来源:DisplaySFG 颜色= 0
    来源:DisplaySFG 大小= 960 x 1080
    pictcont:颜色配置文件默认写入 EEPROM
    照明:无法设置 DMD
    SysTon:照明转换到工作模式时出现故障
    Sysmon:Sysmon 无法转换到运行模式
    SysOn:转换回待机模式...
    照明:禁用 SSI 照明器。
    数据路径:自动锁定初始化已通过
    digcontrolf:初始化完成
    digcontrolf:powerNormal 完成
    数据路径:DIG POWERNormal
    数据路径:dataath_ConfigFPGAatStartup 完成- isUHD = 0
    pictcont:设置新的系统 mode_num 1.
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    照明:照明转换到待机模式时出现 API 错误
    Sysmon:照明转换至待机模式故障
    digcontrolf:powerStandby 完成
    pictcont:设置新的系统 mode_num 1.
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    pictcont:禁用 BrilliantColor
    pictcont: pictCONT_SSI_CompleteSystemMode 完成
    pictcont: pictcont_CompleteSystemMode 完成
    pictcont:如果为序列模式编号0、CW 模式11启用 URT,则设置灯波形索引
    pictcont:设置新的系统 mode_num 1已完成
    数据路径:disp_SetDisplay 失败(ret=0)
    datapath:设置默认系统模式完成
    来源:SPLIT_LoadImage 重新加载地址: 0xf9200000、0xf7ff34b4
    来源:SPLIT_LoadImage 地址: 0xf9200000、0xffffffff
    来源:正在加载 RGB -> RGB CSC 表
    来源:DisplaySplash 大小= 992 x 1080
    dispfmt:minPan、PAN、maxPan:0、0、0
            数据={992、0、992}
    dispfmt:minScan、Scan、maxScan:0、0、0
            数据={1080、0、1080}
    ***** 尝试设置颜色配置文件0*****
    Pictcont:有源显示器为2
    pictcont:显示内部源
    pictcont:设置 gamma 0
    pictcont:禁用 BrilliantColor
    pictcont: pictCONT_SSI_CompleteSystemMode 完成

    数据路径:转换到 SPLIT_AT_STARTUP
    pictcont: pictcont_CompleteSystemMode 完成
    pictcont:如果为序列模式编号0、CW 模式11启用 URT,则设置灯波形索引
    pictcont:设置新的系统 mode_num 1已完成
    数据路径:disp_SetDisplay 失败(ret=0)
    datapath:设置默认系统模式完成
    dataathf:dataath_powerStandby -转换至 powerStandby 完成
    系统模式:TwoDTable 已发布
    系统模式:ThreeTable 已发布
    系统模式:XPRTable 已发布
    系统模式:HiSpeedTable 已发布
    Syson:_sysStandby -转换至 powerStandby 完成
    Sysmon:无法开始投影
    数字控制:StopCurrentOperation 完成

    datapathf:转换为暂停
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9
    温度传感器采样环境:温度传感器写入未完成、返回 F9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    温度读取不应成为问题;电路板上可能没有传感器。   

    奇怪的是:

    TRP_DMD_FUSE_ID 5.
    照明:DMD 对于 DMD_Power ()中的此系统配置错误无效

    5是 P5/P47 UHD DMD 的正确值;所以有些东西看起来很奇怪。。。   

    您能否转至 DLPC4422 GUI ->投影仪控制-> DMD 并单击小蓝色向上箭头以读取页面上的所有项目(或单击页面上所有项目的"获取")。  我对器件 类型非常感兴趣;我想它应该是0x91或0x84。   

    根据那里的答案、这可能会指向正确的方向。

    谢谢、
    加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 、Gary、请参阅随附的屏幕截图。 谢谢 Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    这证实了我的怀疑。  TI.com 上提供的固件似乎需要更新。

    与此同时,我们需要私下讨论一个近期的解决办法。  我将向您发送消息请求。

    此致、
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    我们离线确认 DMD 已更改、但未更新 TI.com 上发布的固件交付结果。  我为您提供了包含新 DLPC4422固件和新 FPGA 固件的软件包。  我相信您能够在 DMD 上获得图像。  希望这能让您顺利完成。

    此致、
    Gary