This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:光学模块异常。

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530PGUQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1061548/dlp5530pguq1evm-the-optical-module-is-abnormal

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM

你好

我们遇到了一些问题:

1.12v 电源上的工作电流为0.165a、但不显示图像。

2、当我切换光源时、光学模块闪烁、没有指示灯熄灭、

3.选择 DLP 标识作为显示源时,DMD 虽然没有投影,但确实有图像。

我希望您能帮助您解决这些问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    模块闪烁后、您能否阅读"错误历史记录"并分享结果?

    谢谢、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross -

    切换显示源时、光学模块闪烁、但绝不会投射任何光。

    模块闪烁后、错误历史记录如下所示:

    当然、我们还可以找到 ADC 测量的结果。

    那么、为什么光学模块不显示图像呢?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-

    调光级别设置为什么? 从"Dimming"页面:

    此外、请确保所有电缆都正确连接到发动机。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross -

    所有电缆均已根据《DLP5530PGUQ1EVM 评估模块用户指南》进行连接。

    在"Dimming"页面中、调光级别设置为65536:

    至於部分操作,我希望你能提供具体的操作程序,因为我可能忽略一些重要的细节。

    期待您的回复。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross -

    至于您上次提到的调光设置、我设置后光学模块仍然没有投射光。  有关相关设置、请参阅我昨天的另一份回复。 谢谢你。

    对于这个问题、我们公司最近非常紧急、我们希望能及时得到您的帮助。如果您能提供具体的解决方案以及相应和详细的操作程序、我将不胜感激。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia Yang、

    由于大部分团队因假日季不可用、请预计会有一些延迟。 感谢您的耐心等待

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xia Yang 您好-

    我担心您的模块可能会损坏。 您可能需要提交"EVM 退货"表、以便将 EVM 退回 TI、我们可以发送替换件。 您对这种方法是否满意。 我将通过电子邮件向您发送说明。

    此致、

    Ross