This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030PGUQ1EVM:详细图纸和规格

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3030PGUQ1EVM, DLP3030-Q1, DLP5530-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1065722/dlp3030pguq1evm-detailed-drawing-and-specs

器件型号:DLP3030PGUQ1EVM
主题中讨论的其他器件: DLP3030-Q1DLP5530-Q1

大家好、我希望 和我的公司一起设计和构建 AR 平视显示器、我们希望使用 TI DLP 芯片组和电路板。

我看到您单独提供 DLP 和电路板、这是完美的、但我找不到激光和光学元件的规格以及完整的绘图(CAD/...)。

是否可以接收更多规格、或许还可以接收详细的组件列表?

提前感谢您、

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们的 DLP3030PGUQ1EVM 专家已收到您的请求通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessio -

    对拖延答复表示歉意。 您是否了解过 DLP30PGUQ1EVM 的 EVM 用户指南? 它包括一些设计规格、例如 LED 光源。 关于光学器件、我需要 与您离线连接(通过 E2E 友谊)以获得更详细的设计文件。

    您是否还考虑过 DLP5530-Q1芯片组? 与 DLP3030-Q1器件的0.3" DMD 相比、它使用0.55英寸 DMD。 请注意 、此器件的设计文件已包含 CAD 模型。

    此致、

    Ross