请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCRC410EVM 主题中讨论的其他器件: DLPLCR70EVM、 DLP7000
尊敬的先生
我已购买 DLPLCRC410EVM。
如何实现所附图片中所述的"高达32kHz 的快速二进制图形刷新率"?
我无法从工厂获取上述规格、因此、请告诉我如何实现上述规格?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生
我已购买 DLPLCRC410EVM。
如何实现所附图片中所述的"高达32kHz 的快速二进制图形刷新率"?
我无法从工厂获取上述规格、因此、请告诉我如何实现上述规格?
您好!
您的姓名未通过 E2E 主题提供。 请分享您的姓名、以便我们能够在将来以专业方式为您提供服务。
32kHz 速率通过将 DLPLCRC410EVM 与 DLPLCR70EVM 耦合来实现。 此 EVM 具有 DLP7000 DMD、它具有~800、000个微镜。
要实现高帧速率、您需要经过优化的应用程序 FPGA 代码库。 我们在线提供的示例代码用于电子产品的常规结账并让客户熟悉该平台。
我们拥有熟悉高级应用 FPGA 性能的 DLP 设计网络合作伙伴。 以下是 TI.com 上各种产品的链接: https://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/optics-electronics/optics-electronics.html
请告诉我们您还需要什么帮助。
此致、
Matt