This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010:DLP2010+DLPC3430+DLPA2000亮起一段时间后、会出现点和点

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, DLPC3430, DLP2010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1061788/dlp2010-about-dlp2010-dlpc3430-dlpa2000-lit-up-for-a-period-of-time-there-are-dots-and-dots

器件型号:DLP2010
主题中讨论的其他器件:DLPA2000DLPC3430

尊敬的 TI 工程师、您好! 我们致力于照明 DLP2010+DLPC3430+DLPA2000。 设备当前已亮起、图片绘制正常、但在我们放置机器一段时间后、将出现图片点。 我们使用风扇来散热。 消失了,我们不知道它是由热量造成的,还是我的 DSI 配置不正确。 您是否有可解决的类似问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建伟、

    我回复 了你的另一篇帖子。 让我们将讨论保持在一个主题上。  我将关闭此主题。

    此致、

    Vivek