Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, TIDA-00570, DLPC410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC910 主题中讨论的其他器件: TIDA-00570、 DLPC410
你(们)好
使用 DLPC910进行设计。
查看数据表(DLPS064D–2015年9月–2020年9月修订版)。 对于 PWR_float 引脚、声明为" 驻车 DMD 镜像..."、没有其他内容。
查看文档(TIDA-00570高速 DLP 子系统 DLPC910主板)- DLPC910样片设计原理图、该引脚通过与非门连接。

我的问题是、DLPC910中是否需要使用 与非门? 我们也使用 DLPC410数据表(与数据表中的状态 NOR 和使用 NAND 的 EVM 存在差异)。
感谢你的帮助