This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]选择光控制与显示

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1133717/faq-choosing-light-control-vs-display

对于不太熟悉 DLPRegistered产品系列的开发人员而言,在光控制或显示芯片组之间进行选择可能具有挑战性。  这些芯片组之间的优缺点在于 DLPRegistered控制器提供的功能。

显示控制 器支持图像处理、以优化显示的图像质量、包括数据压缩。 这些芯片组可支持高达240Hz 的输入帧速率。 支持的输入源模式包括测试图形发生器(用于图像校准的内部生成的测试图形)、闪屏(用于显示内部存储的图像)和外部视频支持(可能包括 DSI、并行或 FPD-link 输入、具体取决于所选的芯片组)。

光控制器 专为精确的像素到像素映射应用而设计。 除了  显示控制器支持的输入支持模式外、这些控制器还可以放置高达32、522Hz (1位)和4069Hz (8位)的高速图形、具有可编程曝光时间、可实现灵活的内部和外部图形流模式。 光控制系统支持用于摄像头或传感器同步的灵活触发信号。

有关 DLP 芯  片组的其他介绍性资源、请参阅 TI DLPRegistered显示技术入门应用手册以及 DLPRegistered实验室视频选择合适的 DLPRegisteredPico EVM。

此致、

奥斯汀