This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DLP3021-Q1:动态地面投影常见问题解答

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3021-Q1, DLP3021LEQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1050952/faq-dlp3021-q1-dynamic-ground-projection-faqs

器件型号:DLP3021-Q1
主题中讨论的其他器件: DLP3021LEQ1EVMDLPC120-Q1

[正在构建页面]

此常见问题解答页面旨在为用户评估和开发动态地面投影(DGP)解决方案提供完整指南。 DLP3021-Q1是 TI 推荐用于 DGP 应用的 DMD 芯片组。

一 入门和评估流程:

1) 1)我从哪里开始?

要 确定 DGP 技术是否适合您的应用、请首先查看 用于动态地面投影的评估模块和软件工具入门 技术文章。 TI 建议用户购买 DLP3021LEQ1EVM  DLP3021-Q1动态地面投影仪评估模  块、以获得观察完整电子和光学子系统性能的实践经验。

2) 2)运行 DGP 评估模块需要什么?

有关运行 DLP3021LEQ1EVM 的硬件设置和软件要求的概述、请观看以下视频:

•DLP3021LEQ1EVM 入门-硬件: https://training.ti.com/getting-started-dlp3021leq1evm-hardware 

•DLP3021LEQ1EVM 入门-软件: https://training.ti.com/getting-started-dlp3021leq1evm-software 

 DLP3021LEQ1EVM  包含运行评估模块所需的所有硬件、但用户需要下载并安装以下软件:

• DLP3021-Q1 Composer 项目和 FPGA 配置

• 适用于 DLP3021-Q1的 DLP Composer

• 适用于 DLP3021-Q1 DMD 的 DLP 控制程序

 《DLP3021LEQ1EVM 评估模块 用户指南 》详细介绍了安装和下载每个软件工具的过程。

3) 3)如何自定义 DGP 评估模块的图像/视频内容?

•DLP3021LEQ1EVM 入门-软件: https://training.ti.com/getting-started-dlp3021leq1evm-software 

二 定制 DGP 硬件:

1) 1)我是否应该将 DGP 评估模块原理图用作我自己设计的参考?

《DLP3021LEQ1EVM 设计文件》

DLP3021LEQ1EVM 光学设计和概述

247系列 DMD 安装和电气互连信息

DLP3021-Q1 DMD、采用 FQR (247系列) 3D-CAD 几何形状封装

2) 2)是否有任何第三方光学供应商可以帮助我的设计?

TQ 技术(中国台湾/欧盟)

广景科技显示器(中国)

Sunny Optical (中国)

ZKW (欧盟)

OSRAM (欧盟)

Sekonix (韩国)

中音(中国台湾)

3) 3)如何确定解决方案的亮度要求?

动态地面投影应用要求

DLP-DGP-Bright度-CALC —动态地面投影亮度估算计算器

4) 4)如何确定解决方案的存储器要求?

DLP3021-Q1动态地面投影系统设计

5) 5)如何使用自己的主机控制器与 DGP 评估模块进行通信?

《DLP3021-Q1 FPGA 用户指南》

MSP430示例代码

6) 6)如何将实时视频数据发送到 DGP 评估模块?

而不是 FPGA DMD 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此帖子或其链接内容有任何疑问、请开始新的 E2E 讨论或主题。