This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:DLP®︎ NIRscan Nano™︎ EVM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC150, TIDA-00554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1056301/dlpnirnanoevm-dlp-nirscan-nano-evm

器件型号:DLPNIRNANOEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC150TIDA-00554

我们有 一 个 DLPRegisteredNIRscan Nano EVM,希望直接连接到 DLPC150 DMD 控制器 PCB。 TI 能否发送 EVM 上所有3个电路板的原理图? 谢谢 John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您关注 DLP 技术。 您可以在以下位置找到参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-00554。  

    有关与 EVM 关联的参考设计、请搜索控制器名称+"参考设计"。 在 TI.com 页面上搜索"TIDA"、您应该会看到与该 EVM 相关的设计文档。

    例如、您可以在搜索引擎中搜索"DLPC150参考设计"、单击 DLPC150的 TI.com 页面、然后在页面上搜索"TIDA"以查找"TIDA-00554"。  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的快速回答。 它看起来是我们需要的。 ——最佳约翰