This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000XUV:设计 DMD 以两种状态运行:关闭状态和驻车(平坦)状态

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1050640/dlp9000xuv-designing-a-dmd-to-operate-with-two-states-off-state-and-parked-flat-state

器件型号:DLP9000XUV

是否可以设计 DMD 以两种状态运行:关闭状态和驻车(平坦)状态?

从其他类似问题的答案中、我发现这种类型的操作存在长期的可靠性问题。

但我认为这个问题对于我的应用来说可以忽略不计。 因此、我想问"设计一个具有以上两种状态的 DMD 是可能的"。

*我要设置的系统

:采用 DMD 的激光图案系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongmin、

    欢迎来到 DLP 产品论坛。

    虽然在技术上可能可以设计这样的 DMD、但我们开发的 DMD 在经济上不可行、因为它的可靠性有限、客户群也很小。

    我不知道为什么标准 DMD 无法实现、前提是光学系统按照焊接的给定顺序排列。   根据定义、衍射顺序将是相位相干的。  这就是它是衍射顺序的原因。

    如果您想了解更多信息、请告诉我。

    Fizix