请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP9000XUV 是否可以设计 DMD 以两种状态运行:关闭状态和驻车(平坦)状态?
从其他类似问题的答案中、我发现这种类型的操作存在长期的可靠性问题。
但我认为这个问题对于我的应用来说可以忽略不计。 因此、我想问"设计一个具有以上两种状态的 DMD 是可能的"。
*我要设置的系统
:采用 DMD 的激光图案系统
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以设计 DMD 以两种状态运行:关闭状态和驻车(平坦)状态?
从其他类似问题的答案中、我发现这种类型的操作存在长期的可靠性问题。
但我认为这个问题对于我的应用来说可以忽略不计。 因此、我想问"设计一个具有以上两种状态的 DMD 是可能的"。
*我要设置的系统
:采用 DMD 的激光图案系统