This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:AFQK 后缀是否与软件和硬件中的 FQK 后缀完全兼容?

Guru**** 2553780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1050410/dlp3010-is-afqk-suffix-fully-compatible-with-fqk-suffix-in-software-and-hardware

器件型号:DLP3010

您好,DLP3010AFQK 在软件和硬件方面是否与 DLP3010FQK 完全兼容? 我们使用 DLP3010AFQK 来替换原始光学器件上的 DLP3010FQK。 DLP EVM GUI 无法识别模块、固件已是最新版本。 请帮助我回答、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 DLP 技术。 DLP3010AFQK 并不完全等效 于 DLP3010FQK。  DLP3010FQK 已过时、需要过时的固件、因此 TI 不再支持它。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    请在此处查看我们的光学模块搜索工具 :https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH 、获取有关查找新光学引擎的帮助。  

    谢谢、

    Chris